cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

STM32CubeProgrammer on timeout for STM32MP1

DMårt
Lead

I have made my own STM32MP1 board with the STM32MP151AAC3 processor. Right now I'm faceing issues with the software STM32CubeProgrammer and I don't know why this happens.

My goal is to flash the eMMC via the UBS OTG. I have SDIO2 as eMMC by the way.

What we can see here is that:

  • The STM32CubeProgrammer regonize the STM32MP1 processor and its name
  • The USB OTG of the STM32MP1 processor is working
  • I'm using the OpenSTLinux for STM32MP157 processor because it's the only one that are avaiable as Starter Package . It's only a minor difference between STM32MP151, STM32MP153(CAN FD) and STM32MP157(CAN FD + DSI)
  • The flashing fails on 0x1 fsbl-boot
  • The STM32CubeProgrammer can recognize the partisions when I connect via USB OTG

So the question is simple:

Why does STM32CubeProgrammer get timeout?

Skärmklipp.PNG

 

Skärmklipp.PNG

The full log can be found here: https://pastebin.com/q9GttMiR

 

 

 

 

  00:57:35:752 : UR connection mode is defined with the HWrst reset mode
  00:57:35:918 : Device Descriptor:
  00:57:35:918 :                         |_bLength                : 0x12
  00:57:35:918 :                         |_bDescriptorType        : 0x01
  00:57:35:918 :                         |_bcdUSB                 : 0x0200
  00:57:35:918 :                         |_bDeviceClass           : 0x00
  00:57:35:918 :                         |_bDeviceSubClass        : 0x00
  00:57:35:918 :                         |_bDeviceProtocol        : 0x00
  00:57:35:918 :                         |_bMaxPacketSize         : 0x40
  00:57:35:918 :                         |_idVendor               : 0x0483
  00:57:35:919 :                         |_idProduct              : 0xdf11
  00:57:35:919 :                         |_bcdDevice              : 0x0200
  00:57:35:919 :                         |_iManufacturer          : 0x01
  00:57:35:919 :                         |_iProduct               : 0x02
  00:57:35:919 :                         |_iSerialNumber          : 0x03
  00:57:35:919 :                         |_bNumConfigurations     : 0x01
  00:57:35:919 : Configuration Descriptor:
  00:57:35:919 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:919 :                         |_bDescriptorType        : 0x02
  00:57:35:919 :                         |_wTotalLength           : 0x48
  00:57:35:920 :                         |_bNumInterfaces         : 0x01
  00:57:35:920 :                         |_bConfigurationValue    : 0x01
  00:57:35:920 :                         |_iConfiguration         : 0x02
  00:57:35:920 :                         |_bmAttributes           : 0xc0
  00:57:35:920 :                         |_bMaxPower              : 0x01
  00:57:35:920 : Interface Descriptor Alternate Settings: 0x00
  00:57:35:920 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:920 :                         |_bDescriptorType        : 0x04
  00:57:35:920 :                         |_bInterfaceNumber       : 0x00
  00:57:35:920 :                         |_bAlternateSetting      : 0x00
  00:57:35:920 :                         |_bNumEndpoints          : 0x00
  00:57:35:920 :                         |_bInterfaceClass        : 0xfe
  00:57:35:920 :                         |_bInterfaceSubClass     : 0x01
  00:57:35:920 :                         |_bInterfaceProtocol     : 0x02
  00:57:35:920 :                         |_iInterface             : 0x06
  00:57:35:921 : Interface Descriptor Alternate Settings: 0x01
  00:57:35:921 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:921 :                         |_bDescriptorType        : 0x04
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceNumber       : 0x00
  00:57:35:921 :                         |_bAlternateSetting      : 0x01
  00:57:35:921 :                         |_bNumEndpoints          : 0x00
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceClass        : 0xfe
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceSubClass     : 0x01
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceProtocol     : 0x02
  00:57:35:921 :                         |_iInterface             : 0x07
  00:57:35:921 : Interface Descriptor Alternate Settings: 0x02
  00:57:35:921 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:921 :                         |_bDescriptorType        : 0x04
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceNumber       : 0x00
  00:57:35:921 :                         |_bAlternateSetting      : 0x02
  00:57:35:921 :                         |_bNumEndpoints          : 0x00
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceClass        : 0xfe
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceSubClass     : 0x01
  00:57:35:921 :                         |_bInterfaceProtocol     : 0x02
  00:57:35:922 :                         |_iInterface             : 0x08
  00:57:35:922 : Interface Descriptor Alternate Settings: 0x03
  00:57:35:922 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:922 :                         |_bDescriptorType        : 0x04
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceNumber       : 0x00
  00:57:35:922 :                         |_bAlternateSetting      : 0x03
  00:57:35:922 :                         |_bNumEndpoints          : 0x00
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceClass        : 0xfe
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceSubClass     : 0x01
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceProtocol     : 0x02
  00:57:35:922 :                         |_iInterface             : 0x09
  00:57:35:922 : Interface Descriptor Alternate Settings: 0x04
  00:57:35:922 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:922 :                         |_bDescriptorType        : 0x04
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceNumber       : 0x00
  00:57:35:922 :                         |_bAlternateSetting      : 0x04
  00:57:35:922 :                         |_bNumEndpoints          : 0x00
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceClass        : 0xfe
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceSubClass     : 0x01
  00:57:35:922 :                         |_bInterfaceProtocol     : 0x02
  00:57:35:923 :                         |_iInterface             : 0x0a
  00:57:35:923 : Interface Descriptor Alternate Settings: 0x05
  00:57:35:923 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:923 :                         |_bDescriptorType        : 0x04
  00:57:35:923 :                         |_bInterfaceNumber       : 0x00
  00:57:35:923 :                         |_bAlternateSetting      : 0x05
  00:57:35:923 :                         |_bNumEndpoints          : 0x00
  00:57:35:923 :                         |_bInterfaceClass        : 0xfe
  00:57:35:923 :                         |_bInterfaceSubClass     : 0x01
  00:57:35:923 :                         |_bInterfaceProtocol     : 0x02
  00:57:35:923 :                         |_iInterface             : 0x0b
  00:57:35:923 : Functional Descriptor :
  00:57:35:923 :                         |_bLength                : 0x09
  00:57:35:923 :                         |_bDescriptorType        : 0x21
  00:57:35:923 :                         |_bmAttributes           : 0x0f
  00:57:35:923 :                         |_wDetachTimeOut         : 0xff
  00:57:35:923 :                         |_wTransferSize          : 0x0400
  00:57:35:923 :                         |_bcdDFUVersion          : 0x0110
  00:57:35:923 : USB speed   : High Speed (480MBit/s)
  00:57:35:923 : Manuf. ID   : STMicroelectronics
  00:57:35:924 : Product ID  : DFU in HS Mode @Device ID /0x500, @Revision ID /0x0000
  00:57:35:924 : SN          : 002600373431510433383938
  00:57:35:924 : DFU protocol: 1.1
  00:57:35:924 : Board       : --
  00:57:35:924 : Device ID   : 0x0500
  00:57:47:117 : Start Embedded Flashing service
  00:57:47:151 : sending a set alternate setting request with index: 5
  00:57:47:152 : receiving packet
  00:57:47:153 : DFU status = 0 : OK
  00:57:47:153 : DFU state = 2  : dfuIDLE
  00:57:47:153 : UpLoading data
  00:57:47:153 : DFU status = 0 : OK
  00:57:47:153 : DFU state = 2  : dfuIDLE
  00:57:47:153 : sending a set alternate setting request with index: 1
  00:57:47:154 : Memory Programming ...
  00:57:47:154 : Opening and parsing file: tf-a-stm32mp157a-ev1-usb.stm32
  00:57:47:197 :   File          : tf-a-stm32mp157a-ev1-usb.stm32
  00:57:47:197 :   Size          : 220.41 KB 
  00:57:47:197 :   Partition ID  : 0x01 
  00:57:47:197 : Download in Progress:
  00:57:47:198 :   Size          : 225702 Bytes
  00:57:47:199 : sending packet nbr: 0
  00:57:47:200 : DFU status = 0 : OK
  00:57:47:200 : DFU state = 2  : dfuIDLE
  00:57:47:201 : Status: 0, State: 2
  00:57:47:204 : DFU status = 0 : OK
  00:57:47:204 : DFU state = 4  : dfuDNBUSY
[.....]
  00:57:49:178 : sending packet nbr: 152
  00:57:49:179 : DFU status = 0 : OK
  00:57:49:179 : DFU state = 5  : dfuDNLOAD-IDLE
  00:57:49:179 : bwPollTimeout = 1
  00:57:49:180 : Status: 0, State: 5
  00:57:49:183 : DFU status = 0 : OK
  00:57:49:183 : DFU state = 4  : dfuDNBUSY
  00:57:49:184 : bwPollTimeout = 1
[......]
  00:57:49:488 : DFU state = 4  : dfuDNBUSY
  00:57:49:488 : bwPollTimeout = 1
  00:57:49:492 : DFU status = 0 : OK
  00:57:49:492 : DFU state = 5  : dfuDNLOAD-IDLE
  00:57:49:492 : bwPollTimeout = 1
  00:57:49:495 : sending packet nbr: 162
  00:57:49:495 : DFU status = 0 : OK
  [.....]
  00:57:50:059 : DFU status = 0 : OK
  00:57:50:060 : DFU state = 5  : dfuDNLOAD-IDLE
  00:57:50:060 : bwPollTimeout = 1
  00:57:50:061 : Status: 0, State: 5
  00:57:50:090 : DFU status = 0 : OK
  00:57:50:090 : DFU state = 4  : dfuDNBUSY
  00:57:50:090 : bwPollTimeout = 1
  00:57:50:094 : DFU status = 0 : OK
  00:57:50:095 : DFU state = 5  : dfuDNLOAD-IDLE
  00:57:50:095 : bwPollTimeout = 1
  00:57:50:099 : Segment[0] downloaded successfully
  00:57:50:099 : File download complete
  00:57:50:099 : Time elapsed during download operation: 00:00:02.454
  00:57:50:099 : RUNNING Program ... 
  00:57:50:099 :   PartID:      :0x01 
  00:57:50:099 : DFU status = 0 : OK
  00:57:50:099 : DFU state = 5  : dfuDNLOAD-IDLE
  00:57:50:099 : bwPollTimeout = 1
  00:57:50:101 : sending a dfu end of download request
  00:57:50:102 : DFU status = 0 : OK
  00:57:50:102 : DFU state = 7  : dfuMANIFEST
  00:57:50:102 : bwPollTimeout = 1
  00:58:22:076 : DFU status = 0 : OK
  00:58:22:345 : DFU state = 2  : dfuIDLE
  00:58:24:127 : sending a set alternate setting request with index: 5
  00:58:29:426 : receiving packet
  00:58:59:455 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  00:58:59:455 : sending a clear status request
  00:59:59:496 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  00:59:59:496 : an error occured after sending the clear status request
  00:59:59:496 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  00:59:59:551 : sending a clear status request
  01:00:59:498 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:00:59:498 : an error occured after sending the clear status request
  01:00:59:498 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:00:59:498 : sending a clear status request
  01:01:59:500 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:01:59:500 : an error occured after sending the clear status request
  01:01:59:500 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:01:59:500 : sending a clear status request
  01:03:05:691 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:03:05:827 : an error occured after sending the clear status request
  01:03:05:828 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:03:05:829 : sending a clear status request
  01:03:59:506 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:03:59:507 : an error occured after sending the clear status request
  01:03:59:507 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:04:00:400 : sending a clear status request
  01:04:59:544 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:04:59:544 : an error occured after sending the clear status request
  01:04:59:544 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:04:59:544 : sending a clear status request
  01:05:59:546 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:05:59:546 : an error occured after sending the clear status request
  01:05:59:546 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:05:59:546 : sending a clear status request
  01:06:59:550 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:06:59:550 : an error occured after sending the clear status request
  01:06:59:550 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:06:59:550 : sending a clear status request
  01:07:59:555 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:07:59:555 : an error occured after sending the clear status request
  01:07:59:556 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:07:59:556 : sending a clear status request
  01:08:59:556 : libusb get status error [-7] : LIBUSB_ERROR_TIMEOUT  
  01:08:59:556 : an error occured after sending the clear status request
  01:08:59:557 : Status: errUNKNOWN, State: dfuERROR
  01:08:59:742 : unable to switch the device to dfuIDLE state
  01:08:59:857 : Error: an error occured while uploading data from the virtual partition 0xF1
  01:09:03:186 : Error: Start operation failed at partition 0x01
  01:09:06:454 : Error: TSV flashing service failed
  01:09:39:537 : Disconnected from device.

 

 

 

 

 

STM32MP151AAC3 custom board with STM32-OS as operating system: https://github.com/DanielMartensson/STM32-Computer
14 REPLIES 14

@PatrickF 

I understand. If you don't know more than I do about building own Linux OS for my HW. Then I'm on my own.

Thank you by the way for the answers. They have been very helpful. 

I think I will change the pin configuration inside TF-A and recompile it. It must be the only way. 

Perhaps Buildroot can compile everything for me at once? I have tried Buildroot before and compile. I did not know what I got back after the compilation. But I did get any errors.

 

Is it possible to flash a Buildroot compilation with CubeProgrammer?

STM32MP151AAC3 custom board with STM32-OS as operating system: https://github.com/DanielMartensson/STM32-Computer

Hi,

The flashing is usually the latest and the easiest step (if the binaries are running well as flashing is done using TF-A + uBoot tailored for your board).

Yes, either BuildRoot or Yocto could be used to generate binaires (there is more than one, see Flashlayout).

Once first clean compilation is achieved (mean all the environnement are ok), the most complex task is usually to have the correct Device tree for your own board. I encourage you to generate some with CubeMx/CubeIDE and diff with a working one from EV1 or DK1 board in order to get a custom one without forgetting anything (as Cubemx only generate 'partial' DT).

For Yocto, see https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/How_to_compile_the_device_tree_with_the_Developer_Package

for BuildRoot, you should check to our partner site https://bootlin.com/blog/building-a-linux-system-for-the-stm32mp1-basic-system/

Regards.

In order to give better visibility on the answered topics, please click on 'Accept as Solution' on the reply which solved your issue or answered your question.

@PatrickF 

Ok. I will give Buildroot another chance again.

As I understand. CubeIDE cannot be used to generate a device tree. CubeIDE is only made for barebone programming. Or do you mean that the CubeIDE should generate the .tvs files?

 

When I compiled Buildroot, I did not see any options how to generate .tvs files and all other files so I can upload them with CubeProgrammer. That's why I got stuck with Buildroot.

Because with CubeProgrammer. If I'm going to flash the eMMC and the CPU with CubeProgramer, I need to have .tvs files, .bin files etc. Just as the Stater Pack.

But right know, we know that I have wrong I2C configuration. I need to change the I2C pins from PZ4/PZ5 to PF14/PF15 becore I compile.

Update:

I now understand that Buildroot is NOT a tool for flashing the firmware. It's a tool for build a complete OS. 

What I need to do first, is to flash the CPU with the TF-A and TF-A need to have correct pin configuration.

STM32MP151AAC3 custom board with STM32-OS as operating system: https://github.com/DanielMartensson/STM32-Computer

Do you think this number has to do with PZ4 and PZ5 pins? If I change this base address to another base address for the PF14 and PF15 pins. This might work? @PatrickF 

Skärmklipp.PNG

STM32MP151AAC3 custom board with STM32-OS as operating system: https://github.com/DanielMartensson/STM32-Computer

Hi @PatrickF 

I found out that the STM32CubeIDE is generating .dts in the DeviceTree folder.

STM32-Computer/STM32CubeIDE/STM32-Computer/CA7/DeviceTree/STM32-Computer at main · DanielMartensson/STM32-Computer (github.com)

 

So right now I'm compiling the Linux kernel. I'm right here now:

https://github.com/STMicroelectronics/meta-st-stm32mp/blob/1f152e07019dc06fd331b4926ec7e76ceae3d259/recipes-kernel/linux/linux-stm32mp/README.HOW_TO.txt#L203

I have placed the file "stm32mp151a-stm32-computer-mx.dts" from the kernel folder, and paste it inside <linux source>/arch/arm/boot/dts folder.

 

STM32MP151AAC3 custom board with STM32-OS as operating system: https://github.com/DanielMartensson/STM32-Computer