2019-01-13 11:34 PM
2019-01-14 05:54 PM
TouchGFX 디�?�?�너�?서 코드�?성�?� 안�?�는건 msys-1.0.dll 파�?� 베�?�스 주소 변경해주면 �?�니다.
rebase.exe �?�는 프로그램 사용하면�?�고. 검색하면 바로 찾�?�수 있으실거�?요.
그리고 제가 truestudio로는 안해�?서 잘�?� 모르겠는�?�...
우선�?� sw4stm32로 한번 해보시는걸 추천합니다.
문서 찾아보시면 �?�팅하는법 처�?�부터 �??까지 �?세하게 나와있어요.
저는 그렇게 해서 빌드하고 디스커버리 보드�? �?용하는거까지 완료했습니다.
2019-01-14 06:28 PM
답변 �?사합니다.
�?�팅 방법 문서�?�고 하신것 문서 번호알려주시면 �?사하겠습니다.
2019-01-14 06:38 PM
TouchGFX with SW4STM32 �?�고 검색하시면 젤 아래쪽�? PDF파�?� 하나 있습니다.
거기�? 있는 순서대로 하시면 간단한 화면 + 터치까지는 디스커버리 보드�? 넣�?�수 있�?�거�?요.
2019-01-15 05:26 PM
yjmoon님 �?사합니다.
C:\TouchGFX\4.10.0\env\MinGW\msys\1.0\bin �?��?��? 첨부한 rebase파�?� 복사합니다.
그리고 �?� �?��?��?서
rebase -b 0x50000000 msys-1.0.dll 하고 enter를 눌러 실행합니다.
0x50000000 주소는 바꾸어�?� �?�다고 합니다만 저는 �?�주소로 해결하였습니다.
TouchGFX Designer�?서 simulation과 Generate Code�?서 발�?�?��?� �?러 없�?� 잘 실행 �?�니다
�?�제 TrueStudio�?서 컴파�?� 해�?야 합니다.
�?러 없�?� 진행�?�었으면 합니다.......
저와 같�?� 어려움 격는 분들�?게 작�?� �?�움�?� �?�었으면 합니다.
rebase.exe 파�?��?� 첨부합니다.
2019-01-15 07:20 PM
This's not an answer. Just remind you that posting your content in English may get more regard.
2019-01-15 07:27 PM
If I have any other questions, I will.
Thank you for your interest.
2019-01-16 08:29 AM
Hello,
I agree with @Chi'proposal.
Thanks for your understanding.
-Amel
To give better visibility on the answered topics, please click on Accept as Solution on the reply which solved your issue or answered your question.