cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hola Buenos dias. Acabo de adquerir un stm32 v3 pack el dia 14/02/2023 al que, no soy capaz de hacerlo conectar y me da fallo.

Bbarr.1
Associate III
21 REPLIES 21
Javier1
Principal

En este foro la gente habla inglés, si quieres tener mas posibilidades de que te respondan publica en ingles.

Hay un monton de copias de stlink que dan errores en el mercado ahora, sube alguna foto de tu error y del stlink en concreto (con caja) y te decimos.

we dont need to firmware by ourselves, lets talk
Bbarr.1
Associate III

Hola buenos días,yo es que de ingles.... Intentare hacerlo con el traductor... Y solo lo e adquirido para depurar un micro de una sonda

>>Intentare hacerlo con el traductor

Google translate va bien

Tiene pinta que es un problema de conexion, manda fotos y esquematicos.

Si no estas aportando 3v3 con la sonda, necesitas que la placa que quieres programar esté encendida mientras la programas.

we dont need to firmware by ourselves, lets talk
Bbarr.1
Associate III
 
Bbarr.1
Associate III
 
Bbarr.1
Associate III

Here I upload the photos of the purchased product.

    When I connect it I get that fault but it does recognize the SN of the card.

     The driver detects it, updates the firware without problem, but does not connect it

Bbarr.1
Associate III

The tests today I am doing without connecting to the micro / PCB but yesterday connecting by RX TX UART did not have any function, the same failure.

    Do I have to be connected to the microphone for it to work?

Bbarr.1
Associate III
 
Bbarr.1
Associate III