2025-03-12 2:26 PM - edited 2025-03-12 2:29 PM
Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. J'essaie d'apprendre à utiliser le STM32 en créant un projet personnel, et je suis bloqué sur la partie Bluetooth. J'ai regardé des vidéos, lu de la documentation, etc., et je ne vois pas où je me trompe. Cela fait un peu plus d'un mois que je suis en train de faire des erreurs. Désolé pour ce long message.
Carte : L475EIOT01A2
Pack logiciel : X-CUBE-BLE avec NON SÉLECTIONNÉ
j'ai créé un
app_bluenrg.c
#include <app_bluenrg.c>
#include "bluenrg_conf.h"
#include "bluenrg1_types.h"
#include "bluenrg1_gap.h"
#include "bluenrg1_aci.h"
#include "bluenrg1_hci_le.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"
#define bdaddre_size 6
uint8_t SERVER_BDARR[]={0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x6};
void bluenrg_init(void)
{
const char *name ="Trix";
tBleStatus ret;
uint8_t bdaddre[bdaddre_size];
BLUENRG_memcpy(bdaddre,SERVER_BDARR,sizeof(SERVER_BDARR));
uint16_t service_handle, dev_name_char_handle,appearance_char_handle;
/*
* 1.Initialize HCI
* 2.Reset HCI
* 3.Configure Device address
* 4.Initialize GATT server
* 5.Initialize GAP service
* 6.Update characteristics
* 7.Add custom service
* */
/*1.*/
hci_init(0,0);
hci_reset();
HAL_Delay(100);
ret=aci_hal_write_config_data(CONFIG_DATA_PUBADDR_OFFSET,CONFIG_DATA_PUBADDR_LEN, bdaddre);
if(ret !=BLE_STATUS_SUCCESS){printf("aci_hal_write_config_data failed \r\n");}
ret=aci_gatt_init();
if(ret !=BLE_STATUS_SUCCESS){printf("aci_gatt_init failed \r\n");}
ret=aci_gap_init(GAP_PERIPHERAL_ROLE,0,0x07,&service_handle,&dev_name_char_handle,&appearance_char_handle);
if(ret !=BLE_STATUS_SUCCESS){printf("aci_gap_init failed \r\n");}
ret=aci_gatt_update_char_value(service_handle, dev_name_char_handle, 0, strlen(name), (uint8_t*)name);
if(ret !=BLE_STATUS_SUCCESS){printf("aci_gatt_update_char_value failed \r\n");}
//add custom service
//ret = add_simple_service();
//if(ret !=BLE_STATUS_SUCCESS){printf("add_simple_service failed \r\n");}
}
void bluenrg_process(void)
{
tBleStatus ret;
uint8_t local_name[]={AD_TYPE_COMPLETE_LOCAL_NAME,'B','L','E','-','G','-','U','P'};
ret=aci_gap_set_discoverable(ADV_IND, 0, 0, PUBLIC_ADDR,
NO_WHITE_LIST_USE, sizeof(local_name), local_name, 0, NULL, 0, 0);
//if(ret !=BLE_STATUS_SUCCESS){printf("aci_gap_set_discoverable failed \r\n");}
}
J'ai les broches correctement appariées selon le document « Démarrage avec le progiciel STMicroelectronics X-CUBE-BLE2 pour STM32CubeMX ». Elles sont les suivantes :
PB7/6 = USART1_TX/RX respectivement
PC12/11/10 = SPI3_SCK/MISO/MOSI respectivement
Comme je l'ai dit, cela fait un mois que je travaille là-dessus et parfois, je rencontre une erreur différente, mais je suis revenu à l'erreur initiale. C'est lors de l'initialisation de MX_BlueNRG_MS_Init();
Dans hci_tl.c, à cette fête
/* Initialiser le pilote de bas niveau */ si (hciContext.io.Init) hciContext.io.Init(NULL); si (hciContext.io.Reset) hciContext.io.Reset();