cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Lcd EA_dogs 102 with stm32f091Rc nucleo board Hi everyone! I want to configure LCD with stm32f0 . I have the following code but it didn't work. Can you please help me.

Nmo.1
Associate III
#include "lcd.h"
#include "font_lcd.h"
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_conf.h"
 
 
// ***********************************************************************
// Schreiben eines Zeichens an das LCD-Modul
// seriell Soft-SPI Mode, 3/4 Draht Interface
// ـbergabe: lcd_byte : Auszugebendes Zeichen/Steuerzeichen
//           lcd_mode : 0 - Daten
//                      1 - Steuerzeichen
// ***********************************************************************
void write_lcd(byte lcd_byte, byte lcd_mode)
{
	// Zeitangaben für 72 MHz und 2 Waitstates
	Delay(200);  // Pause mind. 15us bevor nächstes Zeichen gesendet werden darf
	  //GPIO_ResetBits(LCD_CSB);      // LCD_CSB = 0;
	  GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
	  if (lcd_mode) GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8); // LCD_RS = 0 Steuerzeichen
	    //else GPIO_SetBits(LCD_RS);          // LCD_RS = 1 Daten
	  else GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);
	  // Byte senden seriell senden (D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0)
	  sendbyte_spi_lcd(lcd_byte);
	  Delay(10);                 // Pause (ca. 1us)
	  //GPIO_SetBits(LCD_CSB);        // LCD_CSB = 1
	  GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
}
 
// ***********************************************************************
// L�?schen des LCD-Display
// und Kursor auf Position 0,0 setzen
// ***********************************************************************
void clear_lcd(void)
{
	write_lcd(0x01,1);            // Diplay löschen
	//lcd_x = lcd_y = 0;            // Position für Scrollfunktion auf Anfang setzen
	Delay(50);                    // Pause
}
 
// ***********************************************************************
// Ausgabe eines ASCII-Zeichen positioniert auf dem LCD-Modul
// ـbergabe: lcd_x : Spalte (0...SPALTEN-1)
//           lcd_y : Zeile  (0...ZEILEN-1)
//           lcd_ascii : ASCII-Zeichen
// ***********************************************************************
void write_byte_lcd(byte lcd_x, byte lcd_y, byte lcd_ascii, byte invertiert)
{
	unsigned char lcd_offset = 0;
	  if (lcd_x > (101 - 1)) lcd_x = 0;
	  if (lcd_y > (31  - 1)) lcd_y = 0;
	  switch (lcd_y) {
	    case 0:  lcd_offset = 0x80; break;  // Zeile 1
	    case 1:  lcd_offset = 0xC0; break;  // Zeile 2
	    default: lcd_offset = 0x80;
	  };
	  write_lcd(lcd_x+lcd_offset,1);        // Kursorposition setzen
	  write_lcd(lcd_ascii,0);               // Ausgabe des ASCII-Zeichen an der Kursorposition1
}
 
// ***********************************************************************
// Ausgabe einer Zeichenkette positioniert auf dem LCD-Modul
// ـbergabe: lcd_x : Spalte (0...SPALTEN-1)
//           lcd_y : Zeile  (0...ZEILEN-1)
//           lcd_zeichen : Adresse der auszugebenden format.  Zeichenkette
//           clr_line    : L�?schen bis Zeilenende
//                         1 - L�?schen
//                         0 - kein L�?schen
// ***********************************************************************
void printf_lcd(byte lcd_x, byte lcd_y, byte *lcd_zeichen, byte invertiert)
{
	unsigned char lcd_i;
	unsigned char lcd_offset = 0;
	  if (lcd_x > (101 - 1)) lcd_x = 0;
	  if (lcd_y > (31  - 1)) lcd_y = 0;
	  switch (lcd_y) {
	    case 0:  lcd_offset = 0x80; break;  // Zeile 1
	    case 1:  lcd_offset = 0xC0; break;  // Zeile 2
	    default: lcd_offset = 0x80;
	  }
	  write_lcd(lcd_x+lcd_offset,1);        // Kursorposition setzen
	  // Ausgabe der Zeichenkette ab der Kursorposition
	  lcd_offset = strlen(lcd_zeichen);     // Länge der Zeichenkette
	  if (lcd_offset > 101) lcd_offset = 101;
	  for(lcd_i = lcd_offset ; lcd_i ; lcd_i--) {
	    write_lcd(*lcd_zeichen,0);
	    lcd_zeichen++;
	  }
	  if (invertiert) {
	    // Löschen bis Zeilenende
	    for(lcd_i = 101 - lcd_offset - lcd_x ; lcd_i ; lcd_i--) write_lcd(' ',0);
	  }
}
 
// ***********************************************************************
// Grundinitialisierung des LCD-Moduls in SPI-Mode (seriell)
// ***********************************************************************
void init_lcd(void)
{
 
	  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;                                   // SPI Struktur
      SPI_I2S_DeInit(SPI1);
	  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,  ENABLE);                 // SPI1 Takt freigeben
	  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;             // Nur senden
	  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                         // SPI Master-Mode
	  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                     // 8 Datenbits
	  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                           // CPOL High=Ruhezustand
	  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                          // CPHA 2. Flanke (L/H) gibt Daten aus
	  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                             // CS Chipselect per Software
	  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;   // Taktfrequenz 72MHz/32 = 2,2 MHz
	  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                    // MSB (höherwertiges Bit) zuerst senden
	  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                              // CRC (?)
	  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);                                   // SPI initialisieren
	  SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
 
	  GPIO_InitTypeDef LCS_CBS;
	  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
	  LCS_CBS.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; //pa4=cs/ pa8=rst/ pa9=cmd
	  LCS_CBS.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
	  LCS_CBS.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
	  LCS_CBS.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	  LCS_CBS.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
	  GPIO_Init(GPIOA, &LCS_CBS);
 
	  GPIO_InitTypeDef INSTR;
	  INSTR.GPIO_Pin= GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;//pa5=clk/pa7=mosi
	  INSTR.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;
	  INSTR.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
	  INSTR.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
	  GPIO_Init(GPIOA, &INSTR);
 
	  // init_spi_lcd();           // Hardware SPI Initialisierung
	   GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
	   Delay(500);               // Wartezeit nach POWER-ON bis VCC stabil ist
	   // Grundinitialisierung (SPI, wie im 8-Bit Parallel-Mode)
	   write_lcd(0x39,1);        // Function Set
	   write_lcd(0x39,1);        // Function Set (gleiches Byte nochmal senden)
	   write_lcd(0x14,1);        // Bias Set
	   write_lcd(0x55,1);        // Power Control + Kontrast Set C5,C4
	   write_lcd(0x6D,1);        // Follower Control
	   write_lcd(0x78,1);        // Kontrast Set C3,C2,C1,C0
	   write_lcd(0x0C,1);        // Display Set
	   write_lcd(0x06,1);        // Entry Mode Set
	   clear_lcd();              // Display löschen
 
}
/*****************************************************************************/
void sendbyte_spi_lcd (unsigned char byte) {
  //SPI_I2S_SendData(SPI1, byte);                                     // Byte per SPI senden
  SPI_I2S_SendData16(SPI1, byte);
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET);     // Warten bis Byte vollständig gesendet ist
}
 
int main(int argc, char* argv[])
{
	config_pin();
	init_lcd();
 
	while (1)
	{
		printf_lcd(0,0,"Test",1);
		//write_byte_lcd(10, 10, 0x41,1);
    }
 
}

This discussion is locked. Please start a new topic to ask your question.
2 REPLIES 2
waclawek.jan
Super User

Did you observe the SPI bus using oscilloscope/logic analyzer?

JW

WTH are you doing using the 16-bit form?

I'd use SPI Transmit/Receive

uint8_t STM_SPI_WriteRead(uint8_t Data)

{

 uint8_t tmp = 0x00;

 /* Wait until the transmit buffer is empty */

 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(LCD_SD_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) != SET)

 {

 }

 /* Send the byte */

 SPI_SendData8(LCD_SD_SPI, Data);

 /* Wait to receive a byte */

 while(SPI_I2S_GetFlagStatus(LCD_SD_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) != SET)

 {

 }

 /* Return the byte read from the SPI bus */

 tmp = SPI_ReceiveData8(LCD_SD_SPI);

 /* Return read Data */

 return tmp;

}

Tips, Buy me a coffee, or three.. PayPal Venmo
Up vote any posts that you find helpful, it shows what's working..