cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

can not disable encoder alignment

llm
Associate III

The generated codes are same when check or not check the button 'Encoder Alignment'.0693W00000GYXDPQA5.png

62 REPLIES 62
llm
Associate III

是的,我是中国的。

您的问题是,无论是�?�选择�?选择Encoder alignment,生�?的程�?都一样,对�?�?

您用的SDK版本是什么?

llm
Associate III

是的。其实我的需求是�?��?�?�?�?次上电都对�?编�?器。安装在移动机器人上,�?次都对�?编�?器,体验�?好。所以能�?能�?尔传感器用�?��?�相,编�?器用�?�测速和速度闭环控制。

llm
Associate III

5.4.7

llm
Associate III

这个编�?器对�?�?程目�?我还没看懂,如果看懂了,�?�能我能修改一下代�?。

SDK也�?是�?次上电都会对�?编�?器,而是调用了API: MC_AlignEncoderMotor1()或MC_AlignEncoderMotor2()以�?�,�?会执行对�?编�?器。默认是通过在WB通讯界�?�上,按动对�?按钮,�?会执行这个�?作。​

能�?�把您这边的*.stmcx 文件�?��?�,看一下?

“能�?能�?尔传感器用�?��?�相,编�?器用�?�测速和速度闭环控制。�?

我认为是�?�以的,因为平�?机上就有这�?用法。�?过,需�?基于目�?的SDK�?�修改,您这边�?�以自行修改么?

那您先了解一下�?程。在UM2392 P 40 3.5节开始。如果有问题,�?�?�系。