User Activity

Hello.I want to control multiple solenoids using multiple FET switches and isolate all these solenoids from the circuit in case of trouble using large FET switches.But I got into trouble looking at the specs. I don't know how long the IC can withstan...
Hello, I would like to use the current sensor function of the VN920B5HTR-E driver.According to the data sheet, when the Rsense value is used at 10k, it is expressed as 4V when it is 10A above 8V.I use a load of 12V and up to about 8A, so can I use 10...
안녕하세요VN750PS-E 드라이버를 통해 모터를 구동하는 회로를 작성하겠습니다.INPUT에는 5V MCU 신호가 있고 12V 전압이 VCC에 연결됩니다. OUTPUT에는 모터가 연결되어 있습니다.하지만 STATUS 핀을 처리하는 방법을 모르기 때문에 이런 글을 남깁니다.데이터 시트에 따르면 Rprot는 10k 크기의 저항으로 연결되며, 그 전에 MCU의 5V가 아닌 전원 공급 장치에서 추가 5V가 나오는데 맞습니까? 누구든지 좀 더 이해하기 ...