Merhaba 2 triyak kesinti ile araç kullanmak istiyorum bunun için ne yapmalıyım? 50hz 220v şebeke elektriğini kullanıyorum. 0 noktasını tespit ettikten sonra belli bir süre bekleyip ardından triyak'a darbe veriyorum. İkinci darbe değerini verdiğimde s...
hello everyone,In a battery-powered IoT project, I can never make accurate measurements because my battery voltage is the same as my reference voltage. I did not use any power ICs to reduce the cost of my project.I am using a 3.6V li-soci2 batterySav...
I am using stm32f302r8t6 microcontroller. In standby mode, the pins on port A are high, which should not be the case for the card I designed. For the stm32f302r8t6 microcontroller, I should keep one pin on port A low in standby mode.
Stm32 ve lora ile 2 alıcı-vericim var. Vericiden sinyalde oluşan ve alıcıyı uyandırmak istiyorum. Bunu nasıl araştırmalıyım?Telsiz cihaz stm32 mikroişlemci ile çalışır.bileşen lora(e220) ile aktarılır. Farklı bir modül de kullanıyorum.derin uykuda ol...
I'm very sorry but I couldn't understandcan you give me an exampleI connected 3.6v (battery li-soci2) VDD and VREF+.(4095 / VREFINT value)*1.21 = VDDis this true?