Posted on November 24, 2006 at 09:32Hallo Jimmey Ik heb ongeveer hetzelfde probleem met de adc van STR710. Ik moet een zeer stabiele waarde krijgen bij een ingangsspanning met een rimpel van maximaal 1 mV. Ik heb dit echter nog niet goed voor elkaar...
Posted on October 26, 2006 at 05:08Hello, I see that you also have the ENABLE_IRQ() code in your irq handler. is it possible to put this code into the global irq_handler?? so I don't have to put it into every irq handler. Thanks.
Posted on October 25, 2006 at 12:42 Hello, I want to combine some assembly routines which handle my interrupts. First I have the IRQHandler which stores some registers onto the stack and calls my irq subroutine. next I have the irq sub...
Posted on September 29, 2006 at 06:52I'm using the MCBSTR7 evaluation board with a STR710FZ2 uC and uVision 3 from Keil as IDE. I load the code into flash. The pin BOOT_EN is connected to ground so boot0 and boot1 have no effect. Do you need any mor...