cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wrong PC (progam counter) when exiting ISR

Brigei
Associate III

Hi,

i'm using a STM32L031. In my code i first initialize the MCU (FLASH, CLOCK, INTERRUPTs, GPIOs), start the LPTIM (running on LSI), then slow down the MSI clock, start the timer22 for PWM and go into low-power sleep mode.  When i let the program run i experience an hard-fault after exiting the ISR (count = ccr) from the LPTIM because at the moment when r7 and PC gets popped from the stack PC gets a wrong value and suddenly points to RAM instead of FLASH. The strange thing for me is also, that when i don't use the LPTIM for waking up the MCU, but use a GPIO (EXTI) ist works fine. It also works fine when i don't go into low-power sleep mode but into stop-mode and then let the LPTIM wake up the MCU. In this case of course the PWM doesn't work while in stop-mode.

So can someone help me out an tell me why the pc gets a wrong value?

Here my example code:

#######################################################

int main(void){

// Initialize

FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTEN; // Enable Pre-Fetch

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // Clock für Systemconfig aktivieren

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;

 

// Clock setup

RCC->ICSCR &= ~(0b111 << 13);

RCC->ICSCR |= 0b101 << 13;

while(!(RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY));

 

// GPIO setup

RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIOAEN; // Aktivieren des Clock-Gates für GPIOA

GPIOA->MODER &= ~(0b11); // Pin PA0 als Input - BUTTON

GPIOA->PUPDR |= 0b10; // Pin PA0 Pull-down

EXTI->IMR |= 0b1; // Interrupt Maske für PA0

EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_RT0; // Konfigure Interrupt für Rising Edge für PA0

NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 1); // Priorität von PA0 Interrupt auf 0

NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn); // Interrupt von PA0 aktivieren

PWR->CSR |= PWR_CSR_EWUP1; // Enable PA0 als Wakeup Pin

GPIOA->MODER &= ~(0b11 << 30); // Pin PA15 als Input - DPS INTERRUPT

EXTI->IMR |= 0b1 << 15; // Interrupt Maske für PA15

EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_RT15; // Konfigure Interrupt für Falling Edge für PA15

NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 2); // Priorität von PA15 Interrupt auf 0

NVIC_EnableIRQ(EXTI4_15_IRQn); // Interrupt von PA15 aktivieren

GPIOA->MODER &= ~(0b11 << 14); // Pin PA7 auf Alternate Function Mode

GPIOA->MODER |= 0b10 << 14;

GPIOA->AFR[0] |= 0b0101 << 28; // Pin PA7 mit TIM22 CH2 verbinden

GPIOA->MODER &= ~(0b1111 << 6); // PA4 (EN1) - PA3 (EN2) - Konfiguration Verstärker

GPIOA->MODER |= (0b0101 << 6); // PA4 + PA3 auf Output Mode

GPIOA->MODER &= ~(1 << (9 * 2)); // PA9 auf Alternate function mode

GPIOA->MODER &= ~(1 << (10 * 2)); // PA10 auf Alternate function mode

GPIOA->OTYPER |= 1 << 9; // PA9 auf open-drain

GPIOA->OTYPER |= 1 << 10; // PA10 auf open-drain

GPIOA->OSPEEDR |= 0b11 << (9 * 2); // PA9 auf High-Speed

GPIOA->OSPEEDR |= 0b11 << (10 * 2); // PA10 auf High-Speed

GPIOA->PUPDR |= 1 << (9 * 2); // PA9 auf Pull-Up

GPIOA->PUPDR |= 1 << (10 * 2); // PA10 auf Pull-Up

GPIOA->AFR[1] |= 1 << 4; // PA9 mit I2C1_SCL verbinden

GPIOA->AFR[1] |= 1 << 8; // PA10 mit I2C1_SDA verbinden

GPIOA->MODER &= ~(1 << ((6 * 2) + 1)); // Default 11 -> 01 -> PA6 auf Output Mode

GPIOA->ODR |= (1 << 6); // PA6 auf HIGH

__enable_irq();

 

// LPTIM setup

piepsen = 1;

RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION; // LSI aktivieren

while(!(RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY)); // Warten bis LSI Ready

RCC->CCIPR |= RCC_CCIPR_LPTIM1SEL_0; // LSI als Clock Souce für LPTIM

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_LPTIM1EN; // Aktivieren des Clock-Gates für LPTIM1

NVIC_EnableIRQ(LPTIM1_IRQn);

NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 3); // Priorität von PA0 Interrupt auf 0

LPTIM1->CFGR |= 0b101 << 9; // Prescaler auf 32 -> 37kHz -> 1156.25 Hz

LPTIM1->IER |= 0b11;

LPTIM1->CR |= LPTIM_CR_ENABLE; // LPTIM starten

LPTIM1->ARR = (1156.25 / 1000)*(200); // Auto Reload Register

LPTIM1->CMP = (1156.25 / 1000)*100; // Capture Compare

LPTIM1->CR |= LPTIM_CR_SNGSTRT; // Timer start in Single Shot mode

 

// Slow down clock

RCC->ICSCR &= ~(0b111 << 13);

RCC->ICSCR |= 0b001 << 13;

while(!(RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY)); // Wait for MSI is ready

 

// Start TIMER 22

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM22EN;

TIM22->ARR = 131072/500; // Auto-reload value (period)

TIM22->CCR2 = 131072/500/2;

TIM22->CCMR1 |= 0b110 << 12; // PWM mode 1

TIM22->CCER |= TIM_CCER_CC2E; // Enable channel 2 output

TIM22->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Enable TIM22

 

// Enter LOW-POWER SLEEP MODE

while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) {} // Auf Flash warten bis alles erledigt

FLASH->ACR |= FLASH_ACR_SLEEP_PD; // FLASH schlafen legen

PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR; // Volt Regulator in Low Power Mode --> einziger vorteil wäre sonst schnellerer wake-up

__WFI();

 

while(1);

}

The ISR looks like this:

void LPTIM1_IRQHandler(void) { // Überwachung Piepsdauer

if(LPTIM1->ISR & 0b1){ // Capture Compare Interrupt -> Piepsen AUS

status = 3;

LPTIM1->ICR |= 0b1;

TIM22_Stop(); // Abfrage damit nicht Gamification unterbrochen wird

}

else{ // Auto Reload Register Interrupt -> Pieps-Pause AUS

piepsen = 0;

LPTIM1->ICR |= 0b1 << 1;

LPTIM_Stop();

}

}

#####################################################################

Screenshots:

1. In screenshot "Beginning" you can see the system right after the ISR was triggered.

2. Screenshot "Before" was taken just before the hard-fault happens.

3. Screenshot "Hard-Fault" doesn't need an explanation 

Thanks in advance

Greetings from Salzburg, Austria

 

38 REPLIES 38

Please use the </> icon / tool to paste in source code.

Not sure why the stack would get corrupt, perhaps look at other interrupts / callbacks and what they might be doing that would damage the stack frame.

Tips, Buy me a coffee, or three.. PayPal Venmo
Up vote any posts that you find helpful, it shows what's working..

Hi,

There are no other interrupts just the LPTIM interrupt. The sequence is like:

1. initializing

2. starting LPTIM in interrupt mode

3. starting TIM22 witb PWM

4. starting low-power sleep mode

5. waiting for interrupt. Because of the LPTIM settings (100ms and 200ms) it‘s guaranteed, that i‘m in this state when the interrupt happens

6. interrupt from LPTIM. there is no other interrupt going on and no callbacks.

7. Hard fault when exiting the ISR from LPTIM

Brigei
Associate III
int main(void){ // Initialize FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTEN; // Enable Pre-Fetch RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // Clock für Systemconfig aktivieren RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN; // Clock setup RCC->ICSCR &= ~(0b111 << 13); RCC->ICSCR |= 0b101 << 13; while(!(RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY)); // GPIO setup RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIOAEN; // Aktivieren des Clock-Gates für GPIOA GPIOA->MODER &= ~(0b11); // Pin PA0 als Input - BUTTON GPIOA->PUPDR |= 0b10; // Pin PA0 Pull-down EXTI->IMR |= 0b1; // Interrupt Maske für PA0 EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_RT0; // Konfigure Interrupt für Rising Edge für PA0 NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 1); // Priorität von PA0 Interrupt auf 0 NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn); // Interrupt von PA0 aktivieren PWR->CSR |= PWR_CSR_EWUP1; // Enable PA0 als Wakeup Pin GPIOA->MODER &= ~(0b11 << 30); // Pin PA15 als Input - DPS INTERRUPT EXTI->IMR |= 0b1 << 15; // Interrupt Maske für PA15 EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_RT15; // Konfigure Interrupt für Falling Edge für PA15 NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 2); // Priorität von PA15 Interrupt auf 0 NVIC_EnableIRQ(EXTI4_15_IRQn); // Interrupt von PA15 aktivieren GPIOA->MODER &= ~(0b11 << 14); // Pin PA7 auf Alternate Function Mode GPIOA->MODER |= 0b10 << 14; GPIOA->AFR[0] |= 0b0101 << 28; // Pin PA7 mit TIM22 CH2 verbinden GPIOA->MODER &= ~(0b1111 << 6); // PA4 (EN1) - PA3 (EN2) - Konfiguration Verstärker GPIOA->MODER |= (0b0101 << 6); // PA4 + PA3 auf Output Mode GPIOA->MODER &= ~(1 << (9 * 2)); // PA9 auf Alternate function mode GPIOA->MODER &= ~(1 << (10 * 2)); // PA10 auf Alternate function mode GPIOA->OTYPER |= 1 << 9; // PA9 auf open-drain GPIOA->OTYPER |= 1 << 10; // PA10 auf open-drain GPIOA->OSPEEDR |= 0b11 << (9 * 2); // PA9 auf High-Speed GPIOA->OSPEEDR |= 0b11 << (10 * 2); // PA10 auf High-Speed GPIOA->PUPDR |= 1 << (9 * 2); // PA9 auf Pull-Up GPIOA->PUPDR |= 1 << (10 * 2); // PA10 auf Pull-Up GPIOA->AFR[1] |= 1 << 4; // PA9 mit I2C1_SCL verbinden GPIOA->AFR[1] |= 1 << 8; // PA10 mit I2C1_SDA verbinden GPIOA->MODER &= ~(1 << ((6 * 2) + 1)); // Default 11 -> 01 -> PA6 auf Output Mode GPIOA->ODR |= (1 << 6); // PA6 auf HIGH __enable_irq(); // LPTIM setup piepsen = 1; RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION; // LSI aktivieren while(!(RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY)); // Warten bis LSI Ready RCC->CCIPR |= RCC_CCIPR_LPTIM1SEL_0; // LSI als Clock Souce für LPTIM RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_LPTIM1EN; // Aktivieren des Clock-Gates für LPTIM1 NVIC_EnableIRQ(LPTIM1_IRQn); NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 3); // Priorität von PA0 Interrupt auf 0 LPTIM1->CFGR |= 0b101 << 9; // Prescaler auf 32 -> 37kHz -> 1156.25 Hz LPTIM1->IER |= 0b11; LPTIM1->CR |= LPTIM_CR_ENABLE; // LPTIM starten LPTIM1->ARR = (1156.25 / 1000)*(200); // Auto Reload Register LPTIM1->CMP = (1156.25 / 1000)*100; // Capture Compare LPTIM1->CR |= LPTIM_CR_SNGSTRT; // Timer start in Single Shot mode // Slow down clock RCC->ICSCR &= ~(0b111 << 13); RCC->ICSCR |= 0b001 << 13; while(!(RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY)); // Wait for MSI is ready // Start TIMER 22 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM22EN; TIM22->ARR = 131072/500; // Auto-reload value (period) TIM22->CCR2 = 131072/500/2; TIM22->CCMR1 |= 0b110 << 12; // PWM mode 1 TIM22->CCER |= TIM_CCER_CC2E; // Enable channel 2 output TIM22->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Enable TIM22 // Enter LOW-POWER SLEEP MODE while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) {} // Auf Flash warten bis alles erledigt FLASH->ACR |= FLASH_ACR_SLEEP_PD; // FLASH schlafen legen PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR; // Volt Regulator in Low Power Mode --> einziger vorteil wäre sonst schnellerer wake-up __WFI(); while(1); }
View more
gbm
Principal

Look for the problem in the routines called from LPTIM ISR.

My STM32 stuff on github - compact USB device stack and more: https://github.com/gbm-ii/gbmUSBdevice
Brigei
Associate III

The functions i also use in other places in the code - they work fine. The problem also appears when i don‘t use them (comment out) in the ISR. 

…and like i said, it works fine when i use the stop mode instead of the low power sleep mode.

I just noticed, that when i set a debug break point at _wfi and then continue the programm the stack frame which was pushed right before the ISR looks ok (correct PC and LR in the stack). But when i don't do that, an set a debug break point at the beginning of the ISR, the stack frame already contains a corrupt LR/PC (has a value which points at RAM instead of FLASH). Do i need some kind of waiting point like DSB, ISB oder DMB right before the _wfi (although i didn't need such before in my code)?

waclawek.jan
Super User

There's only an empty loop after WFI. Why would r7 content matter? 

JW

The while(1) is only for testing purpose and r7 is not relevant for me. In my opinion it's only the program counter which has a wrong value when it is popped back from the stack. In the meanwhile i tried to put a Delay(1) right in front of the _wfi (instead of the debug break point) but i still get a hard-fault.