2021-11-23 12:10 AM
The generated codes are same when check or not check the button 'Encoder Alignment'.
2021-12-01 01:53 AM
我�?�?�上传stmcx文件。目�?还没完全看懂sdk,如果看懂了,我�?�以自己修改。
2021-12-01 01:54 AM
好,有问题�?�时沟通。
2021-12-01 04:44 AM
2021-12-01 04:49 AM
我用stlink调试了一下代�?,�?次上电�?�,第一次start motor�?�,都会先执行编�?器对�?,因为编�?器默认是未对�?的。MC_AlignEncoderMotor1函数也是将状�?机修改为IDLE_ALIGNMENT。
2021-12-01 06:47 PM
�?性编�?器对MCU的接�?�如果和Encoder一样,则直接采用Encoder的代�?�?��?�。如果�?�?�,则需�?用户自行解决。目�?,SDK没有针对具体Encoder的类型(光电,�?编等)�?�程�?。
2021-12-01 06:48 PM
如果是MCU�?新上电,�?�论上是�?�?�对�?的,因为此时MCU无法分辨当�?的目标电机是原�?�的还是新的。
2021-12-01 10:01 PM
编�?器对�?的时候为什么是控制D轴电�?,电机�?转起�?��?应该是控制Q轴�?�?
case ALIGNMENT:
if ( !EAC_Exec( &EncAlignCtrlM1 ) )
{
qd_t IqdRef;
IqdRef.q = 0;
IqdRef.d = STC_CalcTorqueReference( pSTC[M1] );
FOCVars[M1].Iqdref = IqdRef;
}
2021-12-01 10:07 PM
编�?器对�?�?�以是对�?任�?已知的相�?。目的是为相对编�?盘�??供一个�?始�?置,从而获得转�?的�?对�?置。
这与控制是�?相关的。
2021-12-01 10:29 PM
编�?器对�?的这三个�?�数什么�?义?设置时有什么需�?注�?的�?�?
2021-12-01 10:32 PM
Duration: 对�?�?作所需�?的时间
Alignment electrical angle: �?对�?的目标相�?
Final current ramp value: 在对�?过程中,绕组中的电�?从0 在对�?时间内�?�?加到这个值,已达到平稳对�?的目的。