User Activity

在目前的项目中,已经实现ST25R3911B作为主机,ST25R3916B作为从机,使用透明模式收发数据。我希望可以在透明模式中使用负载调制,以实现自定义的协议,我尝试使用ST25R3916B在透明模式中使用负载调制,但是没有成功,现象是将位targ=1之后,ST25R3916B的MISO没有收到主机的任何数据,且没有办法使用MOSI发送任何数据。请问ST25R3916B如何在透明模式中使用负载调制?位targ需要如何配置?Here is the machine translation:In t...
前段时间使用ST25R3911B成功实现透明模式的通信,很遗憾的是ST25R3911B不支持负载调制,从而选择ST25R3916B作为替代。目前已经将ST25R3911B透明模式的代码移植到ST25R3916B的芯片上,使用的是OOK的调制方式,移植之后发送数据的已调信号是正常的,接收的信号通过MISO引脚输出异常,如附件图片所示。MOSI引脚负责调制载波,理论上MISO输出的脉宽应该与基带信号一致,这点在ST25R3911B上可以验证。问题1:ST25R3916B在透明模式的接收配置方面,相比...
    我目前在使用的芯片是ST25R3911B,准备用于和我的另一个设备进行自定义协议的通信,但我在规格书内找不到关于“stream mode”的配置流程,想知道在什么地方可以找到流模式的参考例程。    另外看到透明模式似乎也可以实现自定义协议的通信,但是规格书内提供的配置信息太少,能否提供透明模式的配置流程。The following uses machine translation:    I am currently using the chip ST25R3911B for cust...