cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Wrong PC (progam counter) when exiting ISR

Brigei
Associate III

Hi,

i'm using a STM32L031. In my code i first initialize the MCU (FLASH, CLOCK, INTERRUPTs, GPIOs), start the LPTIM (running on LSI), then slow down the MSI clock, start the timer22 for PWM and go into low-power sleep mode.  When i let the program run i experience an hard-fault after exiting the ISR (count = ccr) from the LPTIM because at the moment when r7 and PC gets popped from the stack PC gets a wrong value and suddenly points to RAM instead of FLASH. The strange thing for me is also, that when i don't use the LPTIM for waking up the MCU, but use a GPIO (EXTI) ist works fine. It also works fine when i don't go into low-power sleep mode but into stop-mode and then let the LPTIM wake up the MCU. In this case of course the PWM doesn't work while in stop-mode.

So can someone help me out an tell me why the pc gets a wrong value?

Here my example code:

#######################################################

int main(void){

// Initialize

FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTEN; // Enable Pre-Fetch

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; // Clock für Systemconfig aktivieren

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN;

 

// Clock setup

RCC->ICSCR &= ~(0b111 << 13);

RCC->ICSCR |= 0b101 << 13;

while(!(RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY));

 

// GPIO setup

RCC->IOPENR |= RCC_IOPENR_GPIOAEN; // Aktivieren des Clock-Gates für GPIOA

GPIOA->MODER &= ~(0b11); // Pin PA0 als Input - BUTTON

GPIOA->PUPDR |= 0b10; // Pin PA0 Pull-down

EXTI->IMR |= 0b1; // Interrupt Maske für PA0

EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_RT0; // Konfigure Interrupt für Rising Edge für PA0

NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 1); // Priorität von PA0 Interrupt auf 0

NVIC_EnableIRQ(EXTI0_1_IRQn); // Interrupt von PA0 aktivieren

PWR->CSR |= PWR_CSR_EWUP1; // Enable PA0 als Wakeup Pin

GPIOA->MODER &= ~(0b11 << 30); // Pin PA15 als Input - DPS INTERRUPT

EXTI->IMR |= 0b1 << 15; // Interrupt Maske für PA15

EXTI->FTSR |= EXTI_RTSR_RT15; // Konfigure Interrupt für Falling Edge für PA15

NVIC_SetPriority(EXTI4_15_IRQn, 2); // Priorität von PA15 Interrupt auf 0

NVIC_EnableIRQ(EXTI4_15_IRQn); // Interrupt von PA15 aktivieren

GPIOA->MODER &= ~(0b11 << 14); // Pin PA7 auf Alternate Function Mode

GPIOA->MODER |= 0b10 << 14;

GPIOA->AFR[0] |= 0b0101 << 28; // Pin PA7 mit TIM22 CH2 verbinden

GPIOA->MODER &= ~(0b1111 << 6); // PA4 (EN1) - PA3 (EN2) - Konfiguration Verstärker

GPIOA->MODER |= (0b0101 << 6); // PA4 + PA3 auf Output Mode

GPIOA->MODER &= ~(1 << (9 * 2)); // PA9 auf Alternate function mode

GPIOA->MODER &= ~(1 << (10 * 2)); // PA10 auf Alternate function mode

GPIOA->OTYPER |= 1 << 9; // PA9 auf open-drain

GPIOA->OTYPER |= 1 << 10; // PA10 auf open-drain

GPIOA->OSPEEDR |= 0b11 << (9 * 2); // PA9 auf High-Speed

GPIOA->OSPEEDR |= 0b11 << (10 * 2); // PA10 auf High-Speed

GPIOA->PUPDR |= 1 << (9 * 2); // PA9 auf Pull-Up

GPIOA->PUPDR |= 1 << (10 * 2); // PA10 auf Pull-Up

GPIOA->AFR[1] |= 1 << 4; // PA9 mit I2C1_SCL verbinden

GPIOA->AFR[1] |= 1 << 8; // PA10 mit I2C1_SDA verbinden

GPIOA->MODER &= ~(1 << ((6 * 2) + 1)); // Default 11 -> 01 -> PA6 auf Output Mode

GPIOA->ODR |= (1 << 6); // PA6 auf HIGH

__enable_irq();

 

// LPTIM setup

piepsen = 1;

RCC->CSR |= RCC_CSR_LSION; // LSI aktivieren

while(!(RCC->CSR & RCC_CSR_LSIRDY)); // Warten bis LSI Ready

RCC->CCIPR |= RCC_CCIPR_LPTIM1SEL_0; // LSI als Clock Souce für LPTIM

RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_LPTIM1EN; // Aktivieren des Clock-Gates für LPTIM1

NVIC_EnableIRQ(LPTIM1_IRQn);

NVIC_SetPriority(EXTI0_1_IRQn, 3); // Priorität von PA0 Interrupt auf 0

LPTIM1->CFGR |= 0b101 << 9; // Prescaler auf 32 -> 37kHz -> 1156.25 Hz

LPTIM1->IER |= 0b11;

LPTIM1->CR |= LPTIM_CR_ENABLE; // LPTIM starten

LPTIM1->ARR = (1156.25 / 1000)*(200); // Auto Reload Register

LPTIM1->CMP = (1156.25 / 1000)*100; // Capture Compare

LPTIM1->CR |= LPTIM_CR_SNGSTRT; // Timer start in Single Shot mode

 

// Slow down clock

RCC->ICSCR &= ~(0b111 << 13);

RCC->ICSCR |= 0b001 << 13;

while(!(RCC->CR & RCC_CR_MSIRDY)); // Wait for MSI is ready

 

// Start TIMER 22

RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM22EN;

TIM22->ARR = 131072/500; // Auto-reload value (period)

TIM22->CCR2 = 131072/500/2;

TIM22->CCMR1 |= 0b110 << 12; // PWM mode 1

TIM22->CCER |= TIM_CCER_CC2E; // Enable channel 2 output

TIM22->CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Enable TIM22

 

// Enter LOW-POWER SLEEP MODE

while (FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) {} // Auf Flash warten bis alles erledigt

FLASH->ACR |= FLASH_ACR_SLEEP_PD; // FLASH schlafen legen

PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR; // Volt Regulator in Low Power Mode --> einziger vorteil wäre sonst schnellerer wake-up

__WFI();

 

while(1);

}

The ISR looks like this:

void LPTIM1_IRQHandler(void) { // Überwachung Piepsdauer

if(LPTIM1->ISR & 0b1){ // Capture Compare Interrupt -> Piepsen AUS

status = 3;

LPTIM1->ICR |= 0b1;

TIM22_Stop(); // Abfrage damit nicht Gamification unterbrochen wird

}

else{ // Auto Reload Register Interrupt -> Pieps-Pause AUS

piepsen = 0;

LPTIM1->ICR |= 0b1 << 1;

LPTIM_Stop();

}

}

#####################################################################

Screenshots:

1. In screenshot "Beginning" you can see the system right after the ISR was triggered.

2. Screenshot "Before" was taken just before the hard-fault happens.

3. Screenshot "Hard-Fault" doesn't need an explanation 

Thanks in advance

Greetings from Salzburg, Austria

 

38 REPLIES 38

Seems like more going on here.

The RAM/FLASH should maintain in low power mode. Wait state or prefetch should also work.

Not clear why the stack would get trashed short of other things running, perhaps another IRQ or SysTick, or the power.

Have Hard Fault handler output diagnostics. Try to identify when the stack content gets damaged, and work that test backward to point it changes.

Tips, Buy me a coffee, or three.. PayPal Venmo
Up vote any posts that you find helpful, it shows what's working..

Just found out that everything works fine when i remove the line „FLASH->ACR |= FLASH_ACR_SLEEP_PD; “ just in front of _wfi.

Can you explain how that line caused corruption of r7/frame stack?

If not, you might have just made a symptomatic "fix" which may come back and bite you later.

A recent thread on problem of similar nature (stack frame pointer corruption) with discussion here.

JW

Brigei
Associate III

Unfortunately i can't explain why.  To previous asked questions: There should not be another IRQ or SysTick Interrupt. @Tesla DeLorean What did you mean with "or power"?

About the Hard Fault diagnostics: There is nothing in the 0xE000ED28 (CFSR), 0xE000E008 (ACTLR), 0xE000EFA8 (ABFSR), 0xE000ED28 (MMFSR) or 0xE000ED2C (HFSR) Register (just zeros) when the GDB stops in the Hard Fault Routine. (By the way is it normal that this registers aren't listet in de SFR View in Stm32CubeIDE? I have to look them up in the memory itself). Is there anything else i could do for diagnostics?

I also realized, that when i debug and set the break point at the _wfi (like i mentioned before) the mcu doesn't actually enter the sleep mode but just steps over it. There is no interrupt pending - so how come?!

Another thing - i noticed, that when i put the LPTIM and the Sleep Mode in "Debug Mode" (with DBGMCU->CR |= 1 and DBGMCU->APB1FZ |= 1 << 31) the MCU enters the sleep mode with _wfi and i don't get the hard fault neither. 

When i debug step by step everything kind of looks normal to the point where i let the MCU run with the play button. Then i always end up with the corrupt stack. How can i just get one step backwards? Or is there a proper way to debug the sleep mode? There must be something in between the _wfi and the interrupt by the LPTIM.

That power to critical circuits or clocks was lost, resulting in the RAM or MCU state getting compromised.

Using the debugger in the low-power modes is also problematic, it's better for the system to report it's situation independently, say via a UART, so you can monitor what's happening non-invasively, and as close to user-experience as possible.

Tips, Buy me a coffee, or three.. PayPal Venmo
Up vote any posts that you find helpful, it shows what's working..

I just tried to set the timer, which makes the interrupt, at a longer period so i have the opportunity to stop the programm when it is in sleep mode and have a look at the registers. There i noticed, that the pushed pc from the Enter_LP_Sleep function, has the value 0x80001B63 which ist not aligned?! Should it be? After the value is popped the program jumps correctly to 0x80001B62. But ist this already a sign for a problem at this point?

@Tesla DeLorean Is there a way to check if power was ok while in sleep mode?

I tried a PVD interrupt with a level of 3.1V (PLS = 0b110) and still endet up in the hard fault.

waclawek.jan
Super User

Show content of stack before WFI() and after it (i.e. at the beginning of the ISR which woke up the processor).

JW

  1. Break before _wfi --> everything looks NORMAL
  2. After continuing from Step 1. break at ISR LPTIM --> pc in stack frame is OK
  3. From beginning without breaking at _wfi --> pc in stack frame ist CORRUPT