2005-03-30 04:28 AM
2005-03-29 04:39 AM
Bonjour,
Nous possedons un processeur STR710FZ2T6... Il est ecrit dans la documentation technique que les bits A31:A29 servent à selectionner l'espace memoire (Flash, RAM...) Sur le schéma représentant les broches du microP, je ne voit pas ou se situent les broches A31:A24 Pouvez vous m'aider??? Merci d'avance Damien2005-03-29 08:00 AM
Les lignes a31 Ã a29 sont INTERNE uniquement.
Les lignes présentent en externe ne sont que celles de l'EMI: elles ne sont qu'une fraction de l'espace d'addressage 0x6...., avec 4 division ( 4 Chip select CS0 à CS3 ). @+. Chris.2005-03-29 07:45 PM
Salut Damien,
j'arrive pas a voir les pins dont tu parle(A31, A24/29??) dans la datasheet es ce que tu peut me dire dans quel version et dans section de la datasheet? Merci A+, Hich 😉 [ This message was edited by: Hich on 30-03-2005 09:21 ]2005-03-29 08:22 PM
Salut Hich,
J'utilise le STR71x Microcontroller Reference Manual. La datasheet fait 345 pages. Tu trouveras ce dont je veux parler à la page 15 de ce manuel. La datasheet parle de selection de memoire interne grace aux 3 bits de poids fort du bus d'adresse A[31:0]. Apparement, avec les infos que j'ai eu, il s'agit d'une gestion en interne, donc, ce sont des pins inaccessibles... Merci Damien2005-03-30 04:28 AM
salut,
c'est vrai ils s'agit bien des lignes internes, inaccessible pour l'utilisateur. Juste note qu'il faire le difference entre datasheet et Reference Manual cz sont deux doc séparés. Cordialement, Hich 😉