#define SPI2_CR2 *(__IO uint32 *)0x40003800#define timer4_CR2 *(__IO uint32 *)0x40000800void setup() { Serial.begin(115200);}void loop() { Serial.println("SPI"); Serial.println(SPI2_CR2,BIN); SPI2_CR2=SPI2_CR2|(1<<0); Serial.println(SPI2_CR2,BIN); Se...