Bonjour DominiqueC'est sympa que tu as pu faire l'analyse. La réponse est certainement oui. Humm, de mémoire, il faut passer le device en mode 2V8 par programmation.Et dans ma librairie, je l'ai supprimé.Je te tiens au courant si je retrouve le bout ...
OláA biblioteca que disponibilizei funciona apenas com um módulo VL53L0X e um STM32F4 ou L4.Para o seu módulo VL53L1, existe uma biblioteca desenvolvida pela ST, aqui está o link. Mas é necessário ter um quadro Núcleo F4 ou L4.https://www.st.com/cont...
Bonjour DominiqueLa librairie fonctionne correctement avec une Nucleo-F411RE.La pin GPIO1 du module VL52L0X n'est pas utilisée dans mon code.J'ai réduit la vitesse du bus I2C à 100kHz.Je te joins le micro-projet sous F4 en attaché. J'ai utilisé le Cu...
Bonjour DominiqueJe suis directeur adjoint de Phelma et je ne chôme pas en ce moment. Mes étudiants en projets de fin d'étude sont des situations critiques. Je t'avouerai que cela fait longtemps que j'ai travaillé sur le module VL53L0X en I2C.Comme t...