2024-10-20 3:03 AM
good morning
I downloaded the package for debian yesterday but unfortunately it doesn't work on ubunto
so today I wanted to download the generic package but I access the site but the download doesn't start I tried several times nothing I accept the conditions I click download but nothing
2024-10-20 3:35 AM
Sometimes cache issues can prevent downloads from starting properly. Clear the cache and cookies and try again.
2024-10-20 8:42 AM
ciao
on ubuntu 2.4 lts When the installer starts on the terminal I receive the same errors as with the specific deb version
License accepted.
Do you want to install Segger J-Link udev rules? [Y/n] n
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze... Fatto
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
Nota, viene selezionato "st-stlink-server" al posto di "./st-stlink-server-2.1.1-1-linux-amd64.deb"
Nota, viene selezionato "st-stm32cubeide-1.16.0" al posto di "./st-stm32cubeide-1.16.0-21983-20240628-1741_amd64.deb"
Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:
I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
st-stm32cubeide-1.16.0 : Dipende: libncurses5 ma non è installabile
Dipende: libpython2.7 ma non è installabile
Dipende: libwebkit2gtk-4.0-37 ma non è installabile
E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloc
2024-10-22 2:17 AM