2010-07-10 2:33 PM
GPIO problem
2011-05-17 4:58 AM
Hi
To configure a port you need to do the following: 1) Enable the port clock in RCC_APB2ENR. In your case RCC_APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_IOPDEN); 2) Configure the port bit as output (you an chose 2MHz, 10MHz or 50MHz speed and open drain or push-pull): GPIOD_CRL &= ~(0x000f0000); GPIOD_CRL |= (0x00030000); This configures Port D-4 to push-pull output with 50MHz operation. 3) To toggle the output value GPIOD_ODR ^= 0x0010; It may look rather complicated, but I use the following macro to help doing this. It makes coding simpler: _CONFIG_PORT_OUTPUT(D, PORTD_BIT4, (OUTPUT_SLOW | OUTPUT_PUSH_PULL)); where the macro is defined as: #define _CONFIG_PORT_OUTPUT(ref, pins, characteristics) RCC_APB2ENR |= (RCC_APB2ENR_IOP##ref##EN); \ GPIO##ref##_CRL = ((GPIO##ref##_CRL & \ ~((0x0001 & pins) | ((0x0001 & pins) << 1) | ((0x0001 & pins) << 2) | ((0x0001 & pins) << 3) | \ (((0x0002 & pins) << 3) | ((0x0002 & pins) << 4) | ((0x0002 & pins) << 5) | ((0x0002 & pins) << 6)) | \ (((0x0004 & pins) << 6) | ((0x0004 & pins) << 7) | ((0x0004 & pins) << 8) | ((0x0004 & pins) << 9)) | \ (((0x0008 & pins) << 9) | ((0x0008 & pins) << 10) | ((0x0008 & pins) << 11) | ((0x0008 & pins) << 12)) | \ (((0x0010 & pins) << 12) | ((0x0010 & pins) << 13) | ((0x0010 & pins) << 14) | ((0x0010 & pins) << 15)) | \ (((0x0020 & pins) << 15) | ((0x0020 & pins) << 16) | ((0x0020 & pins) << 17) | ((0x0020 & pins) << 18)) | \ (((0x0040 & pins) << 18) | ((0x0040 & pins) << 19) | ((0x0040 & pins) << 20) | ((0x0040 & pins) << 21)) | \ (((0x0080 & pins) << 21) | ((0x0080 & pins) << 22) | ((0x0080 & pins) << 23) | ((0x0080 & pins) << 24))))| \ (((0x0001 & pins) | ((0x0001 & pins) << 1) | ((0x0001 & pins) << 2) | ((0x0001 & pins) << 3)) & (characteristics)) | \ ((((0x0002 & pins) << 3) | ((0x0002 & pins) << 4) | ((0x0002 & pins) << 5) | ((0x0002 & pins) << 6)) & ((characteristics) << 4)) | \ ((((0x0004 & pins) << 6) | ((0x0004 & pins) << 7) | ((0x0004 & pins) << 8) | ((0x0004 & pins) << 9)) & ((characteristics) << 8)) | \ ((((0x0008 & pins) << 9) | ((0x0008 & pins) << 10) | ((0x0008 & pins) << 11) | ((0x0008 & pins) << 12)) & ((characteristics) << 12)) | \ ((((0x0010 & pins) << 12)| ((0x0010 & pins) << 13) | ((0x0010 & pins) << 14) | ((0x0010 & pins) << 15)) & ((characteristics) << 16)) | \ ((((0x0020 & pins) << 15)| ((0x0020 & pins) << 16) | ((0x0020 & pins) << 17) | ((0x0020 & pins) << 18)) & ((characteristics) << 20)) | \ ((((0x0040 & pins) << 18)| ((0x0040 & pins) << 19) | ((0x0040 & pins) << 20) | ((0x0040 & pins) << 21)) & ((characteristics) << 24)) | \ ((((0x0080 & pins) << 21)| ((0x0080 & pins) << 22) | ((0x0080 & pins) << 23) | ((0x0080 & pins) << 24)) & ((characteristics) << 28))); \ GPIO##ref##_CRH = ((GPIO##ref##_CRH & \ ~(((0x0100 & pins) >> 8) | ((0x0100 & pins) >> 7) | ((0x0100 & pins) >> 6) | ((0x0100 & pins) >> 5) | \ (((0x0200 & pins) >> 5) | ((0x0200 & pins) >> 4) | ((0x0200 & pins) >> 3) | ((0x0200 & pins) >> 2)) | \ (((0x0400 & pins) >> 2) | ((0x0400 & pins) >> 1) | ((0x0400 & pins)) | ((0x0400 & pins) << 1)) | \ (((0x0800 & pins) << 1) | ((0x0800 & pins) << 2) | ((0x0800 & pins) << 3) | ((0x0800 & pins) << 4)) | \ (((0x1000 & pins) << 4) | ((0x1000 & pins) << 5) | ((0x1000 & pins) << 6) | ((0x1000 & pins) << 7)) | \ (((0x2000 & pins) << 7) | ((0x2000 & pins) << 8) | ((0x2000 & pins) << 9) | ((0x2000 & pins) << 10)) | \ (((0x4000 & pins) << 10) | ((0x4000 & pins) << 11) | ((0x4000 & pins) << 12) | ((0x4000 & pins) << 13)) | \ (((0x8000 & pins) << 13) | ((0x8000 & pins) << 14) | ((0x8000 & pins) << 15) | ((0x8000 & pins) << 16))))| \ ((((0x0100 & pins) >> 8) | ((0x0100 & pins) >> 7) | ((0x0100 & pins) >> 6) | ((0x0100 & pins) >> 5)) & (characteristics)) | \ ((((0x0200 & pins) >> 5) | ((0x0200 & pins) >> 4) | ((0x0200 & pins) >> 3) | ((0x0200 & pins) >> 2)) & ((characteristics) << 4)) | \ ((((0x0400 & pins) >> 2) | ((0x0400 & pins) >> 1) | ((0x0400 & pins)) | ((0x0400 & pins) << 1)) & ((characteristics) << 8)) | \ ((((0x0800 & pins) << 1) | ((0x0800 & pins) << 2) | ((0x0800 & pins) << 3) | ((0x0800 & pins) << 4)) & ((characteristics) << 12)) | \ ((((0x1000 & pins) << 4) | ((0x1000 & pins) << 5) | ((0x1000 & pins) << 6) | ((0x1000 & pins) << 7)) & ((characteristics) << 16)) | \ ((((0x2000 & pins) << 7) | ((0x2000 & pins) << 8) | ((0x2000 & pins) << 9) | ((0x2000 & pins) << 10)) & ((characteristics) << 20)) | \ ((((0x4000 & pins) << 10)| ((0x4000 & pins) << 11) | ((0x4000 & pins) << 12) | ((0x4000 & pins) << 13)) & ((characteristics) << 24)) | \ ((((0x8000 & pins) << 13)| ((0x8000 & pins) << 14) | ((0x8000 & pins) << 15) | ((0x8000 & pins) << 16)) & ((characteristics) << 28))); _SIM_PORT_CHANGE Regards Mark2011-05-17 4:58 AM
On st.com you can download examples for STM32EVAL-C board which have STM32F107V. You can use std peripherial library also to configure registers.
Cheers,
Dragan