Skip to main content
k.B.8
Visitor II
October 1, 2020
Question

X-Nucleo-IHM02A1 & STM32 Nucleo F302R8 error code

  • October 1, 2020
  • 1 reply
  • 549 views

Bonjour, je suis en train de travailler sur un projet dans lequelle je dois commander deux moteurs pas à pas, j'ai acheté le driver IHM02A1 et la carte Nucleo-F302R8 .

j'ai suivi toutes les étapes disponibles dans le guide de démarrage disponible par ST aussi j'ai vérifié la connexion entre les ponts SB... mais le problème j'arrive pas à faire tourne le moteur !

Même j'ai téléversé dans la carte l'exemple fourni par ST sans modifier le code j'ai toujours le même résultat !

NB : lorsque je mesure la tension au niveau des bornes du moteur j'ai 0 V.

quelqu’un peut m'aider SVP.

This topic has been closed for replies.

1 reply

Cristiana SCARAMEL
ST Employee
October 6, 2020

Hello @k.B.8​ welcome to the ST Community.

I translate your topic with Google translator:

<< Hello, I am working on a project where I need to order two stepper motors, I bought the IHM02A1 driver and the Nucleo-F302R8 board.

I followed all the steps available in the start guide available by ST also I checked the connection between the SB bridges ... but the problem I can't get the engine to turn!

Even I uploaded the example provided by ST to the card without modifying the code, I still have the same result!

NB: when I measure the voltage at the motor terminals I have 0 V.

Can somebody help me please >>

Have you followed all the steps described in the user manual UM1964 (refer to section 3 at page 12)?

Is the X-CUBE-SPN2 the example you’re referring to?

For a better support, please share more details on your procedure.

"If you feel a post has answered your question, please click ""Accept as Solution"""