cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Questions about STM32CubeMX

Hi-PWC
Associate II

我有一个问题。我写了一个私人驱动程序库。如何让它在每次生成项目时自动包含写入的 .c.h 文件?每次生成项目时打开项目目录并粘贴自己的 .c.h 文件太麻烦了。

如果有办法,请与我联系,非常感谢!:grinning_face:

This discussion is locked. Please start a new topic to ask your question.
4 REPLIES 4
STM_Thirty2
ST Employee

If AI translated it properly this should answer your question:

当然,为了在每次构建项目时自动包括你的自定义 .c 和 .h 文件到STM32CubeIDE项目中,你可以遵循以下步骤:

  1. 项目配置

    • 在STM32CubeIDE中打开你的项目。
    • 在项目资源管理器中右键点击你的项目,选择“属性”。
  2. 包含目录

    • 导航到“C/C++ 构建” > “设置”。
    • 在“工具设置”选项卡下,找到编译器设置(例如,对于C文件的MCU GCC编译器或MCU GCC编译器 > 包含的头文件)。
    • 将你的自定义库目录的路径添加到“包含路径”中(对于.h文件)。使用“添加”按钮来浏览或输入你的.c和.h文件所在的目录路径。这使得编译器知道你的自定义头文件。
  3. 源文件

    • 为了确保你的.c文件被编译和链接,你需要将它们添加到项目的源树中。你可以通过将文件拖放到项目资源管理器中的适当目录,或者通过右键点击你想要添加文件的项目/文件夹,选择“导入” > “文件系统”然后导航到你的文件来完成。
  4. 自动化过程

    • 对于一个更自动化的方法,特别是如果你的库文件经常更新或改变,考虑创建一个脚本,在构建过程中将你的库文件复制到你的项目目录中。
    • 在项目属性中,导航到“C/C++ 构建” > “设置”。
    • 前往“构建步骤”标签。在这里,你可以指定在构建之前(预构建步骤)或构建后(后构建步骤)执行的自定义命令。你可以使用一个shell命令从它们的源位置复制你的.c和.h文件到你的项目目录中。
  5. 刷新项目

    • 在更改构建配置或手动添加文件后,通过在项目资源管理器中右键点击项目并选择“刷新”来刷新你的项目。这确保STM32CubeIDE识别更改。

如果你使用版本控制,请记得提交你的更改,以确保你的自定义配置和包含的文件被保留。此外,如果你与他人共享项目,请检查路径和设置,确保在不同的机器上正确设置配置。

按照这些步骤,你可以自动化地将你的自定义库文件包含到你的STM32CubeIDE项目中,简化你的开发过程。

If you feel a post has answered your question, please click "Accept as Solution"
Hi-PWC
Associate II

Sorry, perhaps you didn’t fully understand what I meant. My current work scenario involves developing in Keil after generating a project with STM32CubeMX. So, my idea is whether CubeMX could possibly implement a feature to include my personal .c and .h files into the project every time it generates one.

Pavel A.
Super User

Yes, CubeMX can do this. Please see the CubeMX user manual UM1718 section 6.4.

 

Hello, I have seen your reply and also found the relevant information in the user manual. It may take some time to study it. Thank you.:grinning_face: