My code is pretty easy : cmpt++;
for ( int i = 0 ; i < 8 ; i ++ )
{
Payload[i] = (uint8_t) (cmpt >> 8*i);
}
HalStatusReturn = HAL_CAN_AddTxMessage ( &hcan1, &HeaderTxCan, Payload, &TxMailbox) ; And this function is called each 100...
First, sorry for the delay, I was on week off. Yes sure I'll try to explain what I've done :) I reduce my system to only one board on CAN bus, and it send message each 100ms with value in increase one by one message. To see if all message are sent, I...
Bonjour ! Je ne sais pas si vous verrais ce message, mais je suis actuellement en train d'essayer de faire quelque chose d'équivalent et je me heurtes au même problème que vous. Je serais ravi de savoir la solution que vous avez trouvé ;)