cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

stm32n6 gfx+cubeAI

dumb
Visitor

当使用 stm32n6 并同时启用 GFX 和 AI 模型时,运行时会持续报告错误:

“Epoch 控制器错误中断:EC_IRQ = 0x00000008 Epoch 控制器操作码计数器:0x00000000 Epoch 控制器标签:0x00000000 ATON_STD_IRQHandler()@851:irqs=0xlx 断言“0”失败:文件“E:/TouchGFXProjects/AR_Glasses/Middlewares/AI_Runtime/Npu/ll_aton/ll_aton_runtime.c”,第 855 行,函数:__LL_ATON_RT_IrqErr”

这可能是什么原因造成的?这和XSPI2总线有关吗?

使用的模型是官方演示程序:来自 STM32N6-GettingStarted-ObjectDetection-main 的 st_yolo_x_nano_480_1.0_0.25_3_st_int8.tflite。

0 REPLIES 0