cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

dowload stm32cubeide no start

ezioall
Associate II

good morning

I downloaded the package for debian yesterday but unfortunately it doesn't work on ubunto

so today I wanted to download the generic package but I access the site but the download doesn't start I tried several times nothing I accept the conditions I click download but nothing

3 REPLIES 3
liaifat85
Senior III

Sometimes cache issues can prevent downloads from starting properly. Clear the cache and cookies and try again.

ciao

on ubuntu 2.4 lts When the installer starts on the terminal I receive the same errors as with the specific deb version

 

License accepted.
Do you want to install Segger J-Link udev rules? [Y/n] n
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze... Fatto
Lettura informazioni sullo stato... Fatto   
Nota, viene selezionato "st-stlink-server" al posto di "./st-stlink-server-2.1.1-1-linux-amd64.deb"
Nota, viene selezionato "st-stm32cubeide-1.16.0" al posto di "./st-stm32cubeide-1.16.0-21983-20240628-1741_amd64.deb"
Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:

I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
 st-stm32cubeide-1.16.0 : Dipende: libncurses5 ma non è installabile
                          Dipende: libpython2.7 ma non è installabile
                          Dipende: libwebkit2gtk-4.0-37 ma non è installabile
E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloc

 

Hello @ezioall 

What is your current Ubuntu version? do you mean 24.04? If yes, unfortunately STM32CubeIDE is not yet compatible with Ubuntu 24.04. LTS.

But you can refer to this post and try the workaround mentioned.

Thx,

Souhaib

To give better visibility on the answered topics, please click on Accept as Solution on the reply which solved your issue or answered your question.