Problem with HAL_UART_RxCpltCallback
Options
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
2018-05-09 12:58 AM
Posted on May 09, 2018 at 09:58
Hi, I have some problems with the HAL_UART_RxCpltCallback for USART1.
When I send some bytes from my pc (by serial monitor application) to the USART1 theHAL_UART_RxCpltCallback it's called occasionally. I use the same code for configure the USART2 and its works fine... when a char is received the
HAL_UART_RxCpltCallbackis called correctly.
I'm developing on the STM32L072CZ withCubeExpansion_LRWAN.
My code is:
define UART USART1
define UART_TX_PIN GPIO_PIN_9
define UART_RX_PIN GPIO_PIN_10
define UART_GPIO_PORT GPIOA
define UART_AF GPIO_AF4_USART1
define UART_RCC_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
define GPIO_PORT_RCC_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
define UART_IRQn USART1_IRQn
define NUM_BYTE_RCV_IT 1
void SERIAL_Uart_IoInit(void);
//Uart Handle
UART_HandleTypeDef serialConfHandle;
uint8_t confRxBuffer[NUM_BYTE_RCV_IT];
/*!
* @brief Initializes the UART interface
* @param None
* @retval None
*/
void DEVCONFSERIAL_Init(void)
{
//Enable clock
GPIO_PORT_RCC_CLK_ENABLE();
SERIAL_Uart_IoInit();
serialConfHandle.Instance = UART;
serialConfHandle.Init.BaudRate = 9600;
serialConfHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
serialConfHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
serialConfHandle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
serialConfHandle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
serialConfHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
serialConfHandle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
serialConfHandle.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
serialConfHandle.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
if (HAL_UART_Init(&serialConfHandle) != HAL_OK)
{
//Initialization Error
Error_Handler();
}
if(HAL_UART_GetState(&serialConfHandle) != HAL_UART_STATE_READY)
{
//Initialization Error
Error_Handler();
}
HAL_UART_Receive_IT(&serialConfHandle, (uint8_t *)confRxBuffer, NUM_BYTE_RCV_IT);
//Enable interrupt
//__HAL_UART_ENABLE_IT(&serialConfHandle, UART_IT_RXNE);
//__HAL_UART_ENABLE_IT(&serialConfHandle, UART_IT_TC);
}
/*!
* @brief Initializes the GPIO for UART interface
* @param None
* @retval None
*/
void SERIAL_Uart_IoInit(void)
{
UART_RCC_CLK_ENABLE();
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
//Set pin
GPIO_InitStruct.Pin = UART_TX_PIN|UART_RX_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
GPIO_InitStruct.Alternate = UART_AF;
HAL_GPIO_Init(UART_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
//USART1 interrupt Init
HAL_NVIC_SetPriority(UART_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(UART_IRQn);
}
/*!
* @brief IRQ handler for USART1
* @param None
* @retval None
*/
void USART1_IRQHandler(void)
{
HAL_UART_IRQHandler(&serialConfHandle);
}
/*!
* @brief Receive Complete Callbacks
* @param None
* @retval None
*/
void DEVCONFSERIAL_RcvSignal(void)
{
uint8_t buff[1];
buff[0] = confRxBuffer[0];
//DEVCONFSERIAL_Send(buff, 1);
HAL_UART_Receive_IT(&serialConfHandle, (uint8_t *)confRxBuffer, NUM_BYTE_RCV_IT);
}�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?
TheHAL_UART_RxCpltCallbackis inmlm32l0xx_it.c:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
{
if(UartHandle == &rs485UartHandle)
RS485_RcvSignal();
else /*if(UartHandle == &serialConfHandle)*/
DEVCONFSERIAL_RcvSignal();
}�?�?�?�?�?�?�?
Thank You.
hal_uart_receive uart-callback uart-rx-interrupt uart-interrupt usart-rx stm32l0-uart hal_uart_rxcpltcallback rxcpltcallback hal-usart
Labels:
This discussion is locked. Please start a new topic to ask your question.
1 REPLY 1
Options
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
2018-08-10 8:59 AM
Sorry, bumping old zombie unanswered questions off my feed
Tips, Buy me a coffee, or three.. PayPal Venmo
Up vote any posts that you find helpful, it shows what's working..
Up vote any posts that you find helpful, it shows what's working..