cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

communication USB

stephane23
Associate II
Posted on April 21, 2005 at 10:31

communication USB

This discussion is locked. Please start a new topic to ask your question.
5 REPLIES 5
stephane23
Associate II
Posted on April 20, 2005 at 09:21

Bonjour à tous

Je cherche a réaliser un transfert de donnée d'un PC vers le microcontroleur (STR710f) via une connection USB.

Existe t'il un driver (ou driver générique) permettant de réaliser ce transfert? Sinon existe il un moyen simple (exécutable,

librairie VC++, ... ) d'envoyer des donnée au microcontroleur par l'USB?

Merci d'avance

Schnouf

hichem2
Associate II
Posted on April 20, 2005 at 12:13

Bnojour Schnouf,

Concernant l'USB du STR710F tu trouvera sur la page web:

http://mcu.st.com/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&fam=86

toute une librairie et également une petite démonstration développées la dessus.

Pour plus d'infos ''Just ask''

Thanks,

Hich :o

stephane23
Associate II
Posted on April 20, 2005 at 13:57

Merci Hich pour ta réponse,

mais mon problème ne se situe pas au niveau de la librairie USB (a tout cas pour le moment ;) ) mais au niveau du driver PC permettant la communication avec celui-ci.

La petite démonstration utilise un driver de souris pour cela.

Ma question exacte est la suivante : Es-ce qu’un driver USB a été, ou va être développé afin de gérer l’interface PC – STR710 ou doit-on essayer d’utiliser, comme dans la démonstration, d’un driver non dédié?

Schnouf

smartpocket
Associate II
Posted on April 21, 2005 at 06:15

Hi Schnouf,

(...can you write in english, please ?)

If you need to transfer data to/from STR7 and PC without develop a host driver, you can use the HID (Human Interface Device) protocol: the driver for this type of device is OS native . . .

You can use also the ''Simple HID client app'' provided by Microsoft DDK.

by

smart

stephane23
Associate II
Posted on April 21, 2005 at 10:31

Hi Smart !

Thanks for the help :-] and sorry for French text

By

Schnouf

[ Ce message a ete modifié par : : Schnouf on 21-04-2005 14:04 ]