Skip to main content

Power management

Discuss power management solutions. Ask questions and find answers on voltage configurations, short circuit protection, and programming.

  • 4,936 Topics
  • 8,892 Replies
4936 Topics
bta16-800-bw for 400v 3 phase motor phase control

16v 800 상 모터 위상 제어에 bta400-3-bw를 사용하고 있습니다.트라이액 제어에서 광 커플러는 아래 회로에서 자주 고장납니다.커플러는 moc3071sm, il4208-x007 등을 사용하십시오.증상은 사진을 참조하십시오. BTA16-800CW로 변경하려고 생각하고 있습니다.조언을 구하고 있습니다. 그리고!BTA16-800-BW 스너블리스 타입.회로와 같은 다른 스너버 회로를 설치해야 합니까?아니면 트라이액에서 스너버 회로를 사용하지 않아도 괜찮습니까?지적하신 C14, C15, R8, R9는 스너버 회로이고, C는 X-캡입니다. 이 스너버 저항이 손상되거나 화상을 입은 경우가 있었습니다.두 가지 현상에 대한 조언을 구하고 싶습니다. 오실로스코프의 그림은 디퍼런셜 프로브로 테스트한 회로의 라인 T + 팬 W를 보여줍니다.Translated to EN:  I am using a BTA400-3-BW for phase control of a 16V 800-phase motor.In triac control, the optocoupler often fails in the circuit below.The couplers are MOC3071SM, IL4208-X007, etc.Refer to the photo for symptoms. I am thinking of changing to BTA16-800CW.I am looking for advice. And!BTA16-800-BW snubless type.Do I need to install another snubber circuit like your circuit?Or is it ok not to use a snubber circuit in the triac?The C14, C15, R8, R9 you pointed out are the snubber circuit, and the C is the X-cap. There have been cases where these snubber resistor