Skip to main content
Associate II
Jan 6, 2026 3:57 PM UTC
Question

USB Host MSC + FileX sur STM32U5 – Lecture clé USB

Bonjour,

Je travaille sur une carte STM32U5G9J-DK2 avec ThreadX + USBX (Host Mass Storage) et TouchGFX.

Mon objectif est simple :
:backhand_index_pointing_right: lire le contenu d’une clé USB (fichiers / répertoires) lorsqu’elle est connectée en USB Host.

Cependant, dans STM32CubeU5, j’ai constaté que :

  • Le système de fichiers a été migré de FATFS vers FileX

  • Les exemples FileX fournis concernent principalement SDMMC / Flash / QSPI

  • Je ne trouve aucun driver FileX officiel pour USB Host Mass Storage

Lorsque j’essaie d’utiliser FileX avec USBX Host MSC, j’obtiens des erreurs de compilation et d’architecture :

  • absence de fx_stm32_disk_driver

  • incompatibilité entre UX_HOST_CLASS_STORAGE et fx_media_open

  • types FileX (FX_DIR, etc.) non reconnus

:backhand_index_pointing_right: Ma question est donc la suivante :

Existe-t-il une solution officielle et supportée par ST pour utiliser FileX avec USBX Host Mass Storage (clé USB) sur STM32U5 ?

Ou bien :

  • FATFS reste-t-il la solution recommandée pour la lecture de clé USB en USB Host, même sur STM32U5 ?

Merci d’avance pour vos éclaircissements

4 replies

AmeniAuthor
Associate II
Jan 12, 2026 2:14 PM UTC

Bonjour Pavel,

Merci pour les liens vers les exemples officiels.

J’ai bien essayé d’utiliser le projet Ux_Host_HUB_HID_MSC sur STM32U5G9J-DK2 comme base et de l’adapter à mon projet (ThreadX + USBX + TouchGFX).
Cependant, malgré l’utilisation de cet exemple, j’obtiens toujours des erreurs de compilation liées à l’initialisation USB Host STM32.

Voici les principales erreurs rencontrées :

  • _ux_hcd_stm32_initialize non déclaré

  • hhcd_USB_OTG_HS non déclaré

  • MX_USB_OTG_HS_HCD_Init() implicitement déclaré

Ces erreurs apparaissent dans app_usbx_host.c, lors de l’appel à ux_host_stack_initialize().

Cela ressemble à un problème de configuration HCD STM32 (USB OTG HS) ou à des fichiers manquants/non inclus par rapport à l’exemple officiel.

:backhand_index_pointing_right: Pourriez-vous m’indiquer :

  • quels fichiers source STM32 USB Host doivent impérativement être inclus ?

  • si une configuration CubeMX spécifique est requise pour USBX Host sur STM32U5G9J-DK2 ?

  • ou si certaines parties de l’exemple ne sont pas compatibles avec un projet TouchGFX ?

Merci d’avance pour votre aide.

Cordialement,

mƎALLEm
ST Technical Moderator
Jan 28, 2026 11:11 AM UTC

Hello @Ameni ,same here,

The language used in this community is English. Please read Terms and Conditions Article 10 - 2

Thank you for your undrestanding.

To give better visibility on the answered topics, please click "Best answer" on the reply which solved your issue or answered your question.
Pavel A.
Jan 13, 2026 3:17 AM UTC

Bonjour Ameni,

Excusez-moi, je ne parle pas français, alors...

The example projects are expected to build without errors. If you have errors with these examples *unchanged* , please reply here to get support.

For your own project, generated with CubeMX: try to compare the generated files with the above examples and bring missing files and code fragments from there.

In some cases CubeMX does not generate 100% complete and usable projects yet. Some manual fixups may be needed.

Hope somebody with stronger ThreadX and USBX experience can join and help you.