Skip to main content
Associate II
October 20, 2024
Question

dowload stm32cubeide no start

good morning

I downloaded the package for debian yesterday but unfortunately it doesn't work on ubunto

so today I wanted to download the generic package but I access the site but the download doesn't start I tried several times nothing I accept the conditions I click download but nothing

    This topic has been closed for replies.

    3 replies

    Visitor II
    October 20, 2024

    Sometimes cache issues can prevent downloads from starting properly. Clear the cache and cookies and try again.

    ezioallAuthor
    Associate II
    October 20, 2024

    ciao

    on ubuntu 2.4 lts When the installer starts on the terminal I receive the same errors as with the specific deb version

     

    License accepted.
    Do you want to install Segger J-Link udev rules? [Y/n] n
    Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
    Generazione albero delle dipendenze... Fatto
    Lettura informazioni sullo stato... Fatto 
    Nota, viene selezionato "st-stlink-server" al posto di "./st-stlink-server-2.1.1-1-linux-amd64.deb"
    Nota, viene selezionato "st-stm32cubeide-1.16.0" al posto di "./st-stm32cubeide-1.16.0-21983-20240628-1741_amd64.deb"
    Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
    che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
    usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
    non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
    Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:
    
    I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
     st-stm32cubeide-1.16.0 : Dipende: libncurses5 ma non è installabile
     Dipende: libpython2.7 ma non è installabile
     Dipende: libwebkit2gtk-4.0-37 ma non è installabile
    E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloc

     

    ST Technical Moderator
    October 22, 2024

    Hello @ezioall 

    What is your current Ubuntu version? do you mean 24.04? If yes, unfortunately STM32CubeIDE is not yet compatible with Ubuntu 24.04. LTS.

    But you can refer to this post and try the workaround mentioned.

    Thx,

    Souhaib

    To give better visibility on the answered topics, please click on 'Best answer' on the reply which solved your issue or answered your question.