Skip to main content
Associate II
Feb 21, 2025 8:33 AM UTC
Question

Scan result BLE stm32 observer

Hello,
I have changed the program based on p2p_client, app_ble.c to a program in which it is only an OBSERVER or BEACON SCANNER 

Aboyh_0-1740124150801.png

Until now I have been able to run the scan function but I don't know how to get or display what device I am scanning.
I have an example with a program from another IDE

Aboyh_1-1740124662816.png

I need the parameters which are MAC address, device name, manufacturer data, and RSSI
Is there anyone who can help me? cc @STTwo-32 

Best Regards,
Aboyh 

This topic has been closed for replies.

2 replies

STTwo-32
ST Technical Moderator
Mar 19, 2025 8:58 AM UTC

Hello @Aboyh 

To extract and print this data, you should modify the code of the HCI_LE_ADVERTISING_REPORT_SUBEVT_CODE event to extract the required data from the advertising report.

 

Best Regards.

STTwo-32

To give better visibility on the answered topics, please click on Accept as Solution on the reply which solved your issue or answered your question.
Associate II
Apr 5, 2025 9:35 PM UTC

Demande d'assistance pour la création d'un programme de numérisation de trames BLE sur STM32L475IOT 1A CC
@STTwo-32 
 @Aboyh 

Bonjour à tous,

J'aimerais solliciter votre aide concernant un projet sur lequel je travaille actuellement. Mon objectif est de créer un programme d'observation permettant de scanner les trames BLE diffusées par des balises ou des émetteurs, sans établir de connexion avec un autre appareil. Pour cela, j'utilise un microcontrôleur STM32L475IOT 1A.

Je recherche des exemples ou des guides sur la façon de :

  1. Configurez le mode de numérisation BLE, sans établir de connexion avec un autre appareil.

  2. Scannez efficacement les trames BLE diffusées par les balises.

  3. Récupérer et traiter les données des images numérisées.

J'apprécierais beaucoup si quelqu'un pouvait partager son expérience ou fournir des ressources ou des exemples qui pourraient m'aider à mettre en œuvre cette fonctionnalité.

Merci d'avance pour votre temps et toute aide que vous pourrez apporter.

Cordialement,