Skip to main content
j239955_stm1_st
Visitor II
March 19, 2017
Question

STM32F030F4P6

  • March 19, 2017
  • 1 reply
  • 556 views
Posted on March 19, 2017 at 15:22

Hallo.

Ich habe mal eine ganz bescheidene Frage.

Wie konfiguriere ich bei einem STM32F030x die beiden Pins (PF0/1) als Ausg�nge?

Im Datenblatt steht, dass diese angeblich nach Reset als solche benutzbar sind. Leider klappt das nicht.

Alle anderen Pins funktionieren einwandfrei. Was habe ich vergessen?

    GPIO_InitTypeDef GPIOx;

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA,ENABLE);

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);

    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF,ENABLE);

    GPIOx.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_OUT;

    GPIOx.GPIO_OType    = GPIO_OType_PP;

    GPIOx.GPIO_Pin      = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5      | |GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);

    GPIOx.GPIO_PuPd     = GPIO_PuPd_NOPULL;

    GPIOx.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_2MHz;

    GPIO_Init(GPIOA, &GPIOx);

    GPIOx.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_IN;

    GPIOx.GPIO_Pin      = (GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14);

    GPIOx.GPIO_PuPd     = GPIO_PuPd_UP;

    GPIOx.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_2MHz;

    GPIO_Init(GPIOA, &GPIOx);

    GPIOx.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_OUT;

    GPIOx.GPIO_OType    = GPIO_OType_PP;

    GPIOx.GPIO_Pin      = GPIO_Pin_1;

    GPIOx.GPIO_PuPd     = GPIO_PuPd_NOPULL;

    GPIOx.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_2MHz;

    GPIO_Init(GPIOB, &GPIOx);

    GPIOx.GPIO_Mode     = GPIO_Mode_OUT;

    GPIOx.GPIO_OType    = GPIO_OType_PP;

    GPIOx.GPIO_Pin      = (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);

    GPIOx.GPIO_PuPd     = GPIO_PuPd_NOPULL;

    GPIOx.GPIO_Speed    = GPIO_Speed_2MHz;

    GPIO_Init(GPIOF, &GPIOx);

    GPIO_WriteBit(GPIOF, GPIO_Pin_0, Bit_SET)

Was mache ich falsch?

#stm32-stm32f4 #oscillator
This topic has been closed for replies.

1 reply

Tesla DeLorean
Guru
March 20, 2017
Posted on March 20, 2017 at 04:59

Make sure the HSE is disabled, I seem to recall the oscillator takes precedence.

Tips, Buy me a coffee, or three.. PayPal Venmo (See Profile) Up vote any posts that you find helpful, it shows what's working..