LCD Display
- 4 replies
- 1206 views
Hello,
I'm trying to run WC1602A LCD display but nothing happens, can anyone pinpoint me where i have a mistake in code (the code is compiling) because i was analising it whole night and couldn't find one
int main(void)
{
LCD_Init();
LCD_Clear();
LCD_GoTo(0,0);
LCD_SendText(''Hello\0'');
STM32vldiscovery_LEDInit(LED3);
STM32vldiscovery_LEDInit(LED4);
STM32vldiscovery_PBInit(BUTTON_USER, BUTTON_MODE_GPIO);
}
lcd4bit.h
#include ''stm32f10x.h''
#define LCD_D4 GPIO_Pin_3 // PC3
#define LCD_D5 GPIO_Pin_2 // PC2
#define LCD_D6 GPIO_Pin_1 // PC1
#define LCD_D7 GPIO_Pin_0 // PC0
#define LCD_D_ALL GPIO_Pin_3 & GPIO_Pin_2 & GPIO_Pin_1 & GPIO_Pin_0 //GPIO_Pin_All // PC0, PC1, PC2, PC3
#define LCD_RS GPIO_Pin_12 // PC12
#define LCD_RW GPIO_Pin_11 // PC11
#define LCD_EN GPIO_Pin_10 // PC10
void delay_ms(int ms);
void delay_us(int us);
uint8_t LCD_ReadByte(void);
void LCD_SendByte(uint8_t cmd);
void LCD_SendCmd (uint8_t cmd);
void LCD_SendData(uint8_t data);
void LCD_SendText(uint8_t * text);
void LCD_GoTo (uint8_t wers, uint8_t kol);
void LCD_Clear (void);
void LCD_Init (void);
lcd4bit.c
#include ''lcd4bit.h''
//====================================
void delay_ms(int ms)
{
int i, tms;
tms = 9000*ms;
for(i=0;i<tms;i++);
}
//======================================
void delay_us(int us)
{
int i, tus;
tus = 9*us;
for(i=0;i<tus;i++);
}
//=======================================================
uint8_t LCD_ReadByte(void)
{
GPIO_InitTypeDef GPIO_Conf;
uint8_t ReadedData=0;
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D_ALL);
// Zmiana konfiguracji wyprowadzen na wejsciach
GPIO_Conf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_Conf.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Conf.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_Conf);
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_RW);
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_EN);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D7)) //odczyt starszej polowy
ReadedData |= 0x80;
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D6))
ReadedData |= 0x40;
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D5))
ReadedData |= 0x20;
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D4))
ReadedData |= 0x10;
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_EN);
delay_us(30);
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_EN);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D7)) //odczyt mlodszej polowy
ReadedData |= 0x08;
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D6))
ReadedData |= 0x04;
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D5))
ReadedData |= 0x02;
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, LCD_D4))
ReadedData |= 0x01;
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_EN);
// Powrot do pierwotnych ustawien wyprowadzen
GPIO_Conf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_Conf.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Conf.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_Conf);
return ReadedData;
}
//=============================================================================
void LCD_SendByte(uint8_t cmd)
{
uint8_t tcmd = 0;
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_RW);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_D_ALL);
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_EN);
tcmd = cmd >> 4; // 4x w prawo
if( tcmd & 0x01 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D4); //zapis starszej polowy
if( tcmd & 0x02 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D5);
if( tcmd & 0x04 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D6);
if( tcmd & 0x08 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D7);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_EN);
delay_us(30);
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_EN);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_D_ALL);
cmd &= 0x0F; // maskowanie czterech mlodszych bitow
if( cmd & 0x01 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D4); //zapis mlodszej polowy
if( cmd & 0x02 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D5);
if( cmd & 0x04 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D6);
if( cmd & 0x08 )
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D7);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_EN);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_D_ALL);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_RS);
while(LCD_ReadByte() & 0x80); // czekaj na zakonczenie operacji
}
//============================================================================
void LCD_SendCmd(uint8_t cmd)
{
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_RS);
LCD_SendByte(cmd);
}
//=============================================================================
void LCD_SendData(uint8_t data)
{
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_RS);
LCD_SendByte(data);
}
//===============================================================================
void LCD_SendText(uint8_t * text)
{
while(*text)
{
LCD_SendData(*text);
text++;
}
}
//=======================================================================================
void LCD_Clear(void)
{
LCD_SendCmd(0x01);
}
//=====================================================================================
void LCD_GoTo(uint8_t wers, uint8_t kol)
{
uint8_t pos = 0;
pos = (wers * 0x40) + kol;
pos += 0x80;
LCD_SendCmd(pos);
}
//===========================================================================
void LCD_Init(void)
{
uint8_t i;
GPIO_InitTypeDef GPIO_Conf;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_Conf.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;
GPIO_Conf.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Conf.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_Conf);
delay_ms(30); //me
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_RS);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_EN);
for(i = 0; i<3; i++)
{
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_EN);
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D4 | LCD_D5);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_D6 | LCD_D7);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_EN);
delay_ms(5);
}
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_EN);
GPIO_SetBits(GPIOC, LCD_D5);
GPIO_ResetBits(GPIOC,LCD_D4 | LCD_D6 | LCD_D7);
GPIO_ResetBits(GPIOC, LCD_EN);
LCD_SendCmd(0x28);
LCD_SendCmd(0x08);
LCD_SendCmd(0x01);
LCD_SendCmd(0x06);
LCD_SendCmd(0x0C);
delay_ms(5); //me
}