Skip to main content
LDuvi.1
Visitor II
May 25, 2023
Question

Comment changer la valeur de nSWboot0 et BOOT0 sur stm32 programmer pour utiliser la mémoire flash ?

  • May 25, 2023
  • 2 replies
  • 974 views

Bonjour,

Je travaille sur une carte qui a été créée avec un STM32L452. Au moment de la brancher au pc, le pc n'a pas reconnu la carte. En effet, une erreur de conception à eu lieu sur le STM32. Sur la broche PH3/BOOT0 il n'y a pas de resistance liée à la masse, la broche est vide ce qui fait que le boot0 est configuré comme un 1 logique ( etat haut) et utlise donc la memoire du systeme mais pour mon application j'ai besoin d'utiliser la memoire flash donc de configurer BOOT0 à 0 et nSWBOOT0 à 1. Je dois utiliser STM32programmer mais comment faire ? Quelle est la façon la plus facile ?

Merci

Cordialement

This topic has been closed for replies.

2 replies

ST Employee
May 26, 2023

Hi @Léa Duvivier​ 

You have possibilty to change in STM32CubeProgrammer in user configuration by changing your options bytes .

Regards

Diane

Peter BENSCH
ST Technical Moderator
May 26, 2023

...which can replace the function of BOOT0. Details can be found in AN2606.

By the way, if BOOT0 is not connected, i.e. floats, you do not necessarily read a 1, but an undefined state, which can be either 0 or 1, depending on the environmental conditions and the time. That would make the boot process unpredictable, which is why you can usually set the triggering pattern in the option bytes.

Regards

/Peter

In order to give better visibility on the answered topics, please click on Accept as Solution on the reply which solved your issue or answered your question.