Skip to main content
Visitor II
September 7, 2026
Question

Getting Error when trying to set OPEN Product state in STiROT_OEMuROT example

  • September 7, 2026
  • 0 replies
  • 6 views

Hi,

Unable to set the Product state to OPEN using the Provisioning script in the STiROT_OEMuROT example.

Getting the below error:

 

But,when i’m trying to set the Product state as CLOSED it is getting Success.

Note: Ensured to connect the CN7/pin5 to CN7/pin7.

 

Also,Below is the obkey_provisioning.log content:


C:\My_New_Stuff\GIT\STM32H5\Projects\NUCLEO-H533RE\ROT_Provisioning\STiROT_OEMuROT>call ../env.bat 
Provisionning the .obk files ...
      -------------------------------------------------------------------
                       STM32CubeProgrammer v2.20.0                  
      -------------------------------------------------------------------

ST-LINK SN  : 000E00264142501820353451
ST-LINK FW  : V3J13M4
Board       : NUCLEO-H533RE
Voltage     : 3.29V
SWD freq    : 8000 KHz
Connect mode: Hot Plug
Reset mode  : Software reset
Device ID   : 0x478
Revision ID : --
Error: Fail to read Flash Size
Device name : STM32H533/523
Flash size  : 512 KBytes (default)
Device type : MCU
Device CPU  : Cortex-M33
BL Version  : 0xE2
SFSP Version: v1.2.0
Debug in Low Power mode enabled


UPLOADING OPTION BYTES DATA ...

  Bank          : 0x00
  Address       : 0x40022050
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 0%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x01
  Address       : 0x40022070
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x02
  Address       : 0x40022080
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x03
  Address       : 0x400220e0
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x04
  Address       : 0x400221e0
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x05
  Address       : 0x40022090
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x06
  Address       : 0x400220f0
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x07
  Address       : 0x400221f0
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x08
  Address       : 0x400220f8
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x09
  Address       : 0x400221f8
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%


PROGRAMMING OPTION BYTES AREA ...

  Bank          : 0x02
  Address       : 0x40022080
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

Reconnecting...
Reconnected !


UPLOADING OPTION BYTES DATA ...

  Bank          : 0x00
  Address       : 0x40022050
  Size          : 8 Bytes

 50%
±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 0%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x01
  Address       : 0x40022070
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x02
  Address       : 0x40022080
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x03
  Address       : 0x400220e0
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x04
  Address       : 0x400221e0
  Size          : 16 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x05
  Address       : 0x40022090
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x06
  Address       : 0x400220f0
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x07
  Address       : 0x400221f0
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x08
  Address       : 0x400220f8
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

  Bank          : 0x09
  Address       : 0x400221f8
  Size          : 8 Bytes

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 50%
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ 100%

OPTION BYTE PROGRAMMING VERIFICATION:

Error: Expected value for Option Byte "secboot_lock": 0xC3, found: 0x0
Error: Option Byte Programming failed Or modified by application after OB_LAUNCH

Time elapsed during option Bytes configuration: 00:00:01.372
 

Please suggest how to resolve this issue.

 

Regards,

Akheel