Skip to main content
dario23
Associate
July 6, 2005
Question

generare onda quadra 20kHz con st6

  • July 6, 2005
  • 2 replies
  • 789 views
Posted on July 06, 2005 at 08:16

generare onda quadra 20kHz con st6

This topic has been closed for replies.

2 replies

dario23
dario23Author
Associate
July 5, 2005
Posted on July 05, 2005 at 20:41

Vorrei generare un'onda quadra a 20 kHz con duty cicle 50%

con il micro st6 con quarzo a 8MHz.

Ho fatto diversi tentativi ed ho raggiunto i 10kHz, impostando

i registri TCR=6 e TSCR=000, ma non riesco ad ottenere di più.

C'è qualcuno che può darmi un consiglio?

Grazie!

Un programmatore disperato!

mailto:dario_pirola@virgilio.it

:)

franco
Associate III
July 6, 2005
Posted on July 06, 2005 at 08:16

Se scrivi in italiano in questo sito,ti danno !!!

Ciao Franco