Skip to main content
FPalo.1
Associate
February 11, 2023
Question

I want to write a program for the STM32F303VC board that uses SPI interface to make a comunication between the MCU and the L3GD20 gyroscope and read the values of the 3 axis.

  • February 11, 2023
  • 1 reply
  • 672 views

The results are always the same: x=-6.145, y=-6.149, z=-6.149 , even if I move my board. What's wrong?

#include <stm32f30x.h>

void GPIO_Config();

void SPI_Config();

uint8_t L3GD20_Read(uint8_t reg);

void L3GD20_Write(uint8_t reg, uint8_t data);

void L3GD20_Init();

void L3GD20_CS_Low();

void L3GD20_CS_High();

int16_t x,y,z;

int main(void){

     // Inizializzazione del sistema e delle periferiche

     GPIO_Config();

     SPI_Config();

     L3GD20_Init();

     while (1)

     {

        // Attivazione del giroscopio

           L3GD20_CS_Low();

        // Trasmissione dell'indirizzo del registro x per la lettura delle coordinate x

        SPI1->DR = 0x28 | 0x80;

        while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));

        while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)==SPI_SR_BSY);

        x = ((int16_t)(L3GD20_Read(0x29) << 8)) | L3GD20_Read(0x28);

        // Trasmissione dell'indirizzo del registro y per la lettura delle coordinate y

        SPI1->DR = 0x2A | 0x80;

        while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));

        while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)==SPI_SR_BSY);

        y = ((int16_t)(L3GD20_Read(0x2B) << 8)) | L3GD20_Read(0x2A);

        // Trasmissione dell'indirizzo del registro z per la lettura delle coordinate z

        SPI1->DR = 0x2C | 0x80;

        while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));

        while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)==SPI_SR_BSY);

        z = ((int16_t)(L3GD20_Read(0x2D) << 8)) | L3GD20_Read(0x2C);

        // Disattivazione del giroscopio

        L3GD20_CS_High();

     }

}

void GPIO_Config(){

     //Abilitare clock su periferiche GPIOA e GPIOE

     RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOEEN;

     RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN;

     //Impostare PE3 (Chip Select) come output

     GPIOE->MODER |= GPIO_MODER_MODER3_0;

     //Impostare PA5, PA6, PA7 rispettivamente come SCK, MISO, MOSI

     GPIOA->MODER |= GPIOA_MODER_MODER5_1;

     GPIOA->MODER |= GPIOA_MODER_MODER6_1;

     GPIOA->MODER |= GPIOA_MODER_MODER7_1;

     GPIOA->AFR[0] |= (5<<20) | (5<<24) | (5<<28);

}

void SPI_Config(){

     // Abilitare clock su periferica SPI1

     RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN;

     // Configurare SPI1 in modalità master e imposta il baud rate prescaler di 8

     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR_1;

     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;

     // Configurare modalità di lavoro del bus SPI: CPOL=0, CPHA=0

     SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL;

     SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA;

     // Abilitare gestione software del chip select (NSS)

     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM;

     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI;

     // Abilitare periferica SPI1

     SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;

}

uint8_t L3GD20_Read(uint8_t reg){

   uint8_t data;

   // Trasmissione del registro da leggere

   SPI1->DR = reg;

   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));

   while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)==SPI_SR_BSY);

   // Ricezione dei dati dal giroscopio

   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));

   data = SPI1->DR;

   return data;

}

void L3GD20_Write(uint8_t reg, uint8_t data){

     // Trasmissione dell'indirizzo del registro 'reg' per la scrittura

   SPI1->DR = reg;

   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));

   while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)==SPI_SR_BSY);

     // Trasmissione del valore 'data' da scrivere nel registro 'reg'

   SPI1->DR = data;

   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));

   while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)==SPI_SR_BSY);

}

void L3GD20_Init(){

     // Impostazione dei bit Xen, Yen, Zen e PD per accendere il giroscopio e attivare i 3 assi

     L3GD20_Write(0x20, 0x0F);

}

void L3GD20_CS_Low(void) {

     GPIOE->BSRR = (1 << (3 + 16));

}

void L3GD20_CS_High(void) {

     GPIOE->BSRR = (1 << 3);

}

This topic has been closed for replies.

1 reply

Javier1
Principal
February 14, 2023

Thats a lot of active waits (while).

hit me up in https://www.linkedin.com/in/javiermuñoz/