#include "lcd.h" #include "lcd_init.h" #include "lcdfont.h" #include "main.h" /****************************************************************************** 函数说明:在指定区域填充颜色 入口数据:xsta,ysta 起始坐标 xend,yend 终止坐标 color 要填充的颜色 返回值: 无 ******************************************************************************/ void LCD_Fill(uint16_t xsta,uint16_t ysta,uint16_t xend,uint16_t yend,uint16_t color) { uint16_t i,j; LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend-1,yend-1);//设置显示范围 for(i=ysta;i0)incx=1; //设置单步方向 else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线 else {incx=-1;delta_x=-delta_x;} if(delta_y>0)incy=1; else if (delta_y==0)incy=0;//水平线 else {incy=-1;delta_y=-delta_y;} if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴 else distance=delta_y; for(t=0;tdistance) { xerr-=distance; uRow+=incx; } if(yerr>distance) { yerr-=distance; uCol+=incy; } } } /****************************************************************************** 函数说明:画矩形 入口数据:x1,y1 起始坐标 x2,y2 终止坐标 color 矩形的颜色 返回值: 无 ******************************************************************************/ void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2,uint16_t color) { LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1,color); LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2,color); LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2,color); LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2,color); } /****************************************************************************** 函数说明:画圆 入口数据:x0,y0 圆心坐标 r 半径 color 圆的颜色 返回值: 无 ******************************************************************************/ void Draw_Circle(uint16_t x0,uint16_t y0,uint8_t r,uint16_t color) { int a,b; a=0;b=r; while(a<=b) { LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a,color); //3 LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a,color); //0 LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b,color); //1 LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b,color); //2 LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a,color); //4 LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b,color); //5 LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b,color); //6 LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a,color); //7 a++; if((a*a+b*b)>(r*r))//判断要画的点是否过远 { b--; } } } /****************************************************************************** 函数说明:显示汉字串 入口数据:x,y显示坐标 *s 要显示的汉字串 fc 字的颜色 bc 字的背景色 sizey 字号 可选 16 24 32 mode: 0非叠加模式 1叠加模式 返回值: 无 ******************************************************************************/ void LCD_ShowChinese(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t *s,uint16_t fc,uint16_t bc,uint8_t sizey,uint8_t mode) { while(*s!=0) { if(sizey==12) LCD_ShowChinese12x12(x,y,s,fc,bc,sizey,mode); else if(sizey==16) LCD_ShowChinese16x16(x,y,s,fc,bc,sizey,mode); else if(sizey==24) LCD_ShowChinese24x24(x,y,s,fc,bc,sizey,mode); else if(sizey==32) LCD_ShowChinese32x32(x,y,s,fc,bc,sizey,mode); else return; s+=2; x+=sizey; } } /****************************************************************************** 函数说明:显示单个12x12汉字 入口数据:x,y显示坐标 *s 要显示的汉字 fc 字的颜色 bc 字的背景色 sizey 字号 mode: 0非叠加模式 1叠加模式 返回值: 无 ******************************************************************************/ void LCD_ShowChinese12x12(uint16_t x,uint16_t y,uint8_t *s,uint16_t fc,uint16_t bc,uint8_t sizey,uint8_t mode) { uint8_t i,j,m=0; uint16_t k; uint16_t HZnum;//汉字数目 uint16_t TypefaceNum;//一个字符所占字节大小 uint16_t x0=x; TypefaceNum=(sizey/8+((sizey%8)?1:0))*sizey; HZnum=sizeof(tfont12)/sizeof(typFNT_GB12); //统计汉字数目 for(k=0;k