cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

STM32cubeMX generate wrong makefile

karolalexandersecret
Associate II

Hi,

 

I'm using the last version of STM32cubeMX. When trying to generate a makefile project for the STM32L073RZ microcontroller. The resulting makefile is wrong. Build target are nonsense:

 

########################################################################################################################## # File automatically-generated by tool: [projectgenerator] version: [4.5.0-RC5] date: [Mon Feb 24 12:20:46 CET 2025] ########################################################################################################################## # ------------------------------------------------ # Generic Makefile (based on gcc) # # ChangeLog : # 2017-02-10 - Several enhancements + project update mode # 2015-07-22 - first version # ------------------------------------------------ ###################################### # target ###################################### ###################################### # building variables ###################################### # debug build? DEBUG = 1 # optimization OPT = -Og ####################################### ####################################### # binaries ####################################### PREFIX = arm-none-eabi- # The gcc compiler bin path can be either defined in make command via GCC_PATH variable (> make GCC_PATH=xxx) # either it can be added to the PATH environment variable. #GCC_PATH = /home/alexander/Workspace/Blink_Makefile/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-x86_64-linux/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10 ifdef GCC_PATH CC = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc AS = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)objcopy SZ = $(GCC_PATH)/$(PREFIX)size else CC = $(PREFIX)gcc AS = $(PREFIX)gcc -x assembler-with-cpp CP = $(PREFIX)objcopy SZ = $(PREFIX)size endif HEX = $(CP) -O ihex BIN = $(CP) -O binary -S ####################################### # CFLAGS ####################################### # cpu # fpu # float-abi # mcu MCU = $(CPU) -mthumb $(FPU) $(FLOAT-ABI) # macros for gcc # AS defines AS_DEFS = # compile gcc flags ASFLAGS = $(MCU) $(AS_DEFS) $(AS_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections CFLAGS += $(MCU) $(C_DEFS) $(C_INCLUDES) $(OPT) -Wall -fdata-sections -ffunction-sections ifeq ($(DEBUG), 1) CFLAGS += -g -gdwarf-2 endif ####################################### # LDFLAGS ####################################### # default action: build all all: cd ct1 && $(MAKE) cd ct2 && $(MAKE) ####################################### # build the application ####################################### # list of objects EXEC =main main= cd Secure && $(MAKE) ####################################### # clean up ####################################### clean: -rm -fR $(EXEC) ####################################### # dependencies ###################################### # *** EOF ***
View more

 

 

Here is my ioc file:

 

#MicroXplorer Configuration settings - do not modify CAD.formats= CAD.pinconfig= CAD.provider= File.Version=6 GPIO.groupedBy= KeepUserPlacement=false Mcu.CPN=STM32L073RZT6 Mcu.Family=STM32L0 Mcu.IP0=NVIC Mcu.IP1=RCC Mcu.IP2=SYS Mcu.IPNb=3 Mcu.Name=STM32L073R(B-Z)Tx Mcu.Package=LQFP64 Mcu.Pin0=PA5 Mcu.Pin1=VP_SYS_VS_Systick Mcu.PinsNb=2 Mcu.ThirdPartyNb=0 Mcu.UserConstants= Mcu.UserName=STM32L073RZTx MxCube.Version=6.13.0 MxDb.Version=DB.6.0.130 NVIC.ForceEnableDMAVector=true NVIC.HardFault_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false NVIC.NonMaskableInt_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false NVIC.PendSV_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:false NVIC.SVC_IRQn=true\:0\:0\:false\:false\:true\:false\:false\:true NVIC.SysTick_IRQn=true\:3\:0\:false\:false\:true\:false\:true\:false PA5.Locked=true PA5.Signal=GPIO_Output PinOutPanel.RotationAngle=0 ProjectManager.AskForMigrate=true ProjectManager.BackupPrevious=false ProjectManager.CompilerOptimize=6 ProjectManager.ComputerToolchain=false ProjectManager.CoupleFile=false ProjectManager.CustomerFirmwarePackage= ProjectManager.DefaultFWLocation=true ProjectManager.DeletePrevious=true ProjectManager.DeviceId=STM32L073RZTx ProjectManager.FirmwarePackage=STM32Cube FW_L0 V1.12.2 ProjectManager.FreePins=false ProjectManager.HalAssertFull=false ProjectManager.HeapSize=0x200 ProjectManager.KeepUserCode=true ProjectManager.LastFirmware=true ProjectManager.LibraryCopy=0 ProjectManager.MainLocation=Core/Src ProjectManager.NoMain=false ProjectManager.PreviousToolchain= ProjectManager.ProjectBuild=false ProjectManager.ProjectFileName=Blink_Makefile.ioc ProjectManager.ProjectName=Blink_Makefile ProjectManager.ProjectStructure= ProjectManager.RegisterCallBack= ProjectManager.StackSize=0x400 ProjectManager.TargetToolchain=Makefile ProjectManager.ToolChainLocation= ProjectManager.UAScriptAfterPath= ProjectManager.UAScriptBeforePath= ProjectManager.UnderRoot=false ProjectManager.functionlistsort=1-SystemClock_Config-RCC-false-HAL-false,2-MX_GPIO_Init-GPIO-false-HAL-true RCC.48CLKFreq_Value=24000000 RCC.AHBFreq_Value=2097000 RCC.APB1Freq_Value=2097000 RCC.APB1TimFreq_Value=2097000 RCC.APB2Freq_Value=2097000 RCC.APB2TimFreq_Value=2097000 RCC.FamilyName=M RCC.HSE_VALUE=8000000 RCC.HSI16_VALUE=16000000 RCC.HSI48_VALUE=48000000 RCC.HSI_VALUE=16000000 RCC.I2C1Freq_Value=2097000 RCC.I2C3Freq_Value=2097000 RCC.IPParameters=48CLKFreq_Value,AHBFreq_Value,APB1Freq_Value,APB1TimFreq_Value,APB2Freq_Value,APB2TimFreq_Value,FamilyName,HSE_VALUE,HSI16_VALUE,HSI48_VALUE,HSI_VALUE,I2C1Freq_Value,I2C3Freq_Value,LCDFreq_Value,LPTIMFreq_Value,LPUARTFreq_Value,LSE_VALUE,LSI_VALUE,MSI_VALUE,PLLCLKFreq_Value,RTCFreq_Value,RTCHSEDivFreq_Value,SYSCLKFreq_VALUE,TIMFreq_Value,USART1Freq_Value,USART2Freq_Value,VCOOutputFreq_Value,WatchDogFreq_Value RCC.LCDFreq_Value=37000 RCC.LPTIMFreq_Value=2097000 RCC.LPUARTFreq_Value=2097000 RCC.LSE_VALUE=32768 RCC.LSI_VALUE=37000 RCC.MSI_VALUE=2097000 RCC.PLLCLKFreq_Value=24000000 RCC.RTCFreq_Value=37000 RCC.RTCHSEDivFreq_Value=4000000 RCC.SYSCLKFreq_VALUE=2097000 RCC.TIMFreq_Value=2097000 RCC.USART1Freq_Value=2097000 RCC.USART2Freq_Value=2097000 RCC.VCOOutputFreq_Value=48000000 RCC.WatchDogFreq_Value=37000 VP_SYS_VS_Systick.Mode=SysTick VP_SYS_VS_Systick.Signal=SYS_VS_Systick board=custom
View more

 

 

0 REPLIES 0