Hakim HELLOU

Traceur GPS Intelligent

Blog Post created by Hakim HELLOU on Apr 1, 2018

Le mini-traceur de géolocalisation développer par Evolution Consulting, intelligent et performant, Le mini-traceur INETIS s’inscrit dans une démarche de géo-sécurisation des biens et des personnes, en proposant un traceur GPS intelligent et miniaturisé associé à une plateforme de suivi et de gestion des données.

Le besoin essentiel d'Evolution Consulting était d'utiliser plusieurs types de réseau pour leur mini-traceur (INETIS) pour des communications indoor et outdoor ainsi de lui apporter la possibilité de permutations entre ces différents réseaux (GPS,GPRS,LoRa,BLE) selon la disponibilité de ces derniers.

 

Le but de notre projet était donc d'ajouter les réseaux LoRa & BLE (Bluetooth Low Energy) sur le même traceur

Pour cela, on a utilisé la Nucleo STM32L073RZ (arm M0+) qui supporte l'ajout des deux réseaux en plus des réseaux existants d'une part, et de garder la basse consommation de ce traceur d'une autre.

Pour la réalisation du projet nous avons réparti notre groupe en deux parties, Une s’occupe du réseau BLE et l'autre du réseaux LoRa. Une fois que les deux réseaux sont opérationnel on fera l’association de ces deux derniers sur le traceur.

 

Réseau LoRa: 

En plus de la Nucleo STM32L073RZ on a opté pour le module "SEMTECH SX1272".

 

En utilisant le package "STM32CubeExpansion_LRWAN_V1.1.4" on avait qu'a modifier le code exemplaire "END Node" pour envoyer des trames vers notre Gateway.

Réseau BLE:

Cette partie est constituée d’une carte Nucleo STM32L073RZ et d'un module BLE  "X-Nucleo IDB05A1".

notre objectif était de programmer notre carte comme client pour faire un échange des données vers un smartphone en utilisant l'application "BLE Scanner".

Outcomes